This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 20.3.1–错误日志未正确显示

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637172/codecomposer-code-composer-studio-20-3-1-error-log-not-showing-properly

部件号: CODECOMPOSER

我正在使用的器件 Code Composer Studio (CCS) v20.3.1 。 当我编译代码并发生构建错误时、控制台仅显示:

gmake:由于错误、目标“全部“未重制。 

它不显示实际的编译器错误。

此外、如果我在此之后尝试再次构建、构建过程会无限期地卡住。 它既不进行也不终止—它只是持续加载数小时,直到我手动停止它。


故障排除已完成:

  • 已从 AppData→中清除 CCS 缓存问题仍然存在
  • 每次出现 gmake 错误后:
    • 关闭 CCS
    • 重新打开它
    • 清理工程
    • 然后再次构建

这种权变措施是有效的、但会显著减慢开发速度。


约束:

我无法升级 CCS、因为多个工程和编译器设置与该版本相关联。 版本或路径中的任何不匹配都可能破坏现有工程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我正在使用 Code Composer Studio (CCS) v20.3.1 .
    它不显示实际的编译器错误。

    这可能与 CCS 20.3.x 的此已知问题有关:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12940

    此问题已在 CCS 20.4.0 中修复。 请更新您的 CCS 版本。 我建议使用当前最新的 CCS 20.5.0。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请考虑我前面提到的限制条件。

    我设法更新到最新版本,但问题仍然存在。

    在编译过程中、只会显示以下消息:

    gmake:由于错误、目标“全部“未重制。

    中未显示详细的错误消息 问题 或 输出 视图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请考虑我之前提到的约束。

    是您的描述:

    [引述 userid=“676371" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637172/codecomposer-code-composer-studio-20-3-1-error-log-not-showing-properly/6312787

    在编译过程中、只会显示以下消息:

    gmake:由于错误、目标“全部“未重制。
    [/报价]

    与以下线程中报告的问题的说明匹配:

     CODECOMPOSER:CODECOMPOSER:20.3.0 构建时挂起不显示编译器错误。 

    如果点击重建、它将显示以下内容:

    gmake:由于错误、目标“全部“未重制。

    但是、“输出“日志或“问题“窗口中不会显示任何错误。

    这应该在 CCS 20.4.0+中被修复。 我假设您现在正在使用 CCS 20.5.0。 您正在使用什么编译器?

    谢谢

    Ki