This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Theia 布局中的工程属性

Guru**** 2928560 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637504/tms320f28069m-project-properties-in-theia-layout

器件型号: TMS320F28069M

您好、

我最近下载并安装了最新版本的 CCS。 在“Project Properties“菜单中、我获得了一个可以展开的“Build"项目“项目、但没有“General"项目“项目、因此我无法查看或更改它们。

 

不是我编辑过的 TI 示例。 这是否会使我无法使用 CCS 的部分工具和功能?

 

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Craig:
    能否分享工程属性的屏幕截图
    就像没有通用部分一样?


    例如、下面来自我的示例。

    您应该能够像连接和编译器一样进行访问  
    另外还有依赖关系和变量