This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:无法从 TI cgit 存储库下载 Hercules lwIP 示例 (RM57L843)

Guru**** 3005710 points

Other Parts Discussed in Thread: RM57L843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1634511/rm57l843-unable-to-download-hercules-lwip-example-rm57l843-from-ti-cgit-repository

部件号: RM57L843

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在使用 RM57L843 Hercules 微控制器、需要访问 Hercules 示例存储库中提供的 lwIP 示例工程。

我尝试了多种方法来从 TI 官方来源访问和下载存储库、但没有成功。

使用的存储库链接:

* https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/
* https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/LwIP
* https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/tree/Application/LwIP/v00.04.00

尝试的下载方法:

*浏览器通过 cgit 接口访问(没有可见或功能快照选项)
*直接快照下载尝试:

 * https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/snapshot/hercules_examples-master.zip
 * https://git.ti.com/cgit/hercules_examples/hercules_examples/snapshot/hercules_examples-master.tar.gz
* Git 克隆尝试:

 * git clone https://git.ti.com/hercules_examples/hercules_examples.git →HTTP 403 错误
 * git clone git ://git.ti.com/hercules_examples/hercules_examples.git→blocked or not accessible

发现的问题:

*尝试直接下载时“不支持的快照格式“
*通过 HTTPS 克隆时出现 HTTP 403 错误
* cgit 界面中没有工作下载选项

由于这些问题、我无法获取位于以下位置的 lwIP 示例:
Application/LwIP v00.04.00/RM57x

请提供:

1. Hercules 示例包(特别是 RM57 的 lwIP 示例)的直接和功能下载链接(ZIP 或其他格式)
2.或者,建议使用官方方法来访问或下载这些示例

此示例对于在 RM57 平台上为工业数据采集应用实现 TCP/IP 通信至关重要。

感谢您的支持。

此致、
Martin Valencia
工业应用高级工程师