This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F2122:编程信息存储器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F2122

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637250/msp430f2122-programming-info-memory

器件型号: MSP430F2122

您好、  

这是一个愚蠢的问题。  

我有几个 IAR 汇编器代码、并想将其传输到 CCS 的 MSP430F2122 部分。  

使用 IAR 时、我使用 ORG 命令、例如、使用数据或代码对信息存储器 (ADR 0x1000) 进行编程。  

现在我试了一下  

        .sect “.infoA"</s>“
DATA1   .byte 01h、02h、03h、04h

但这不起作用。 汇编器没有错误、但如果我检查内存浏览器、0x1000 处没有这样的数据。 我在.text 段或也在.text 段之前完成了这项工作。  

当我对中断进行编程(在.text 内)时、它是有效的、例如:

      .sect “.int02"</s>“           ;FFF6h、端口 1
      .short TIMELP

如果我进行编程、它也可以工作  

DATA1   .byte 01h、02h、03h、04h、无.sect “.infoA",“,但、但随后数据位于.text 段。  

问题可能是什么? 我想使用信息存储器也进行代码处理。 这是可能的吗?

Karl Schroedinger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Karl:

    这两周我出差。 我会在有时间浏览细节时进行检查和反馈。  感谢您的耐心。

    在此期间,我将标记该主题开放,看看是否有其他专家对此有意见。

    B.R.

    Sal