This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:Theia CCS 布局中的工具菜单

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637047/tms320f28069m-tools-menu-in-theia-ccs-layout

器件型号: TMS320F28069M
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

你好,新手很难开始。 特别是、我需要写入 OTP 中的两个单元、并且需要闪存 API 来执行此操作。 我收到通知、可以在 CCS 的“Degub"透视“透视图中的“Tools"菜单“菜单下找到它。 新的 Theia 布局没有 Tools 条目?。 我缺少什么吗?

我已尝试切换工具栏、但该工具栏中没有 tolls 条目?

是否需要将一些额外的软件包导入 CSS 以获取工具项?

谢谢

Craig

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 CCS v20、将 On-Chip Flash Tool 从 Tools(工具)菜单移至调试属性中(不再存在)。 在 Debug 视图中右键点击预期的 CPU、然后导航至 Properties > Flash Settings(Flash Settings 可在 Categories 下拉菜单下找到)。

    此致、
    马特