This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:CCS20.5.0 汇编标签窗口在哪里????

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637033/tms320f28p650sk-ccs20-5-0-where-is-the-assembly-label-window

器件型号: TMS320F28P650SK

大家好、我似乎找不到 ASM 标签窗口来快速跳转到我们的装配标签。  

目前、我们已经在我的 ASM 代码窗口中上下滚动鼠标滚轮、试图找到单个 ASM 例程、它让我们疯狂不已。 我们的员工要求我问你们在 CCS20.5.0 中的设置是什么。

CCS12.8-1 具有此功能、但在 CCS20.5.0 中似乎找不到该功能。  

随着 ASM 程序长度的增加、我们必须始终向上或向下滚动或向下翻页、 只要单击标签窗口中的标签就会更快、CCS20.5.0 将跳转到 ASM 窗口中的该 ASM 标签。

大家都知道时间就是金钱。 我们的产品上市速度越快、对我们所有人来说就越好。

请让我知道菜单中的哪一个地方可以对它进行验证。

感谢大家、希望能尽快收到您的答复。

彼得

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您能否添加所讨论功能的屏幕截图

    我可以看到 ASM 视图有反汇编窗口:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你好 Nilabh,谢谢你的答复。 CCS20.5.0 的 Project Explorer 中没有 ASM 标签窗口。 有关详细信息、请参阅 CCS12.8-1。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,彼得,我仍然看不到你所附的图片。