This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CCS 版本 20.5.0、程序在断电和开机后无法运行。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637776/tms320f28p650dk-ccs-version-20-5-0-program-is-not-running-after-power-off-and-power-on

器件型号: TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28P65X

尊敬的专家:

我正在使用 LAUNCHXL-F28P65X launchpad 我的问题是,我能够将代码编程到硬件中,它只在调试时运行,一旦我关闭电源并打开硬件,代码就无法运行,甚至 IAM 在闪存中构建项目。 我想我在当前的 CCS 版本 20.5.0 中缺少一些内容,因为,我对此 CCS 版本不熟悉,我之前使用的是 CCS 12.7 版本。 我以前没有遇到过这种问题。

期待我的问题尽快得到解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Suresh、

    我之前使用的是 CCS 12.7 版本。 我以前没有遇到过这种问题。

    您是否在两个 CCS 版本之间使用了相同的软件和 LaunchPad?

    [报价 userid=“611646" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637776/tms320f28p650dk-ccs-version-20-5-0-program-is-not-running-after-power-off-and-power-on ]一旦我关闭并打开了硬件电源、代码就没有运行、甚至 IAM 也没有在闪存中构建项目[/报价]

    执行上电复位后、如果您重新连接到 CCS、PC 位于哪里? 这可以在 Debug 视图中的“Call Stack“窗口中看到。 此外、如果您重新连接并打开存储器视图、您是否看到闪存仍被编程?  

    此致、

    Marlyn