This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650SK:CCS20.5.0 不构建不具有 Web 访问权限的 ASM 代码。 不开心!!

Guru**** 3020190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637076/tms320f28p650sk-ccs20-5-0-not-building-asm-code-with-no-web-access-not-happy

器件型号: TMS320F28P650SK

大家好,另一个血腥的问题…

安装 CCS20.5.0 的 iMac 由于存在较高的安全风险而未连接到 Web。

当我构建 ASM 程序 CCS20.5.0 出于某种原因尝试连接到 TI 服务器时、它会等待直到我按下 RESET 按钮、然后 CCS20.5.0 重新启动。 太棒了

它不需要联系任何 Web 服务器来构建任何程序、安装 CCS20.5.0 时、CCS20.5.0 所需的所有内容都应已在本地安装。

不,对不起,但这个 iMac 是严格没有互联网访问时间.  

CCS20.4.1 工作正常,即使没有互联网接入,但 CCS20.5.0 没有。

如何解决此问题?

彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    CCS20.4.1 工作正常、即使没有互联网访问、但 CCS20.5.0 不能。

    构建时不应依赖互联网访问。 我在我的 Windows 11 笔记本电脑和运行 Sequoia 15.3 的 MacBook Air 上试用了 CCS 20.5.0、两者都没有任何互联网访问、他们能够顺利地构建项目。

    您正在运行哪个 macOS 版本?

    您可以尝试清理缓存吗?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-code-composer-studio-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,谢谢您的答复。 我们使用 MacOS 15.7.4 红杉。 每次选择 debug 或刷写 ASM 程序 CCS20.5.0 都会显示“reconnected to TI Cloud Agent...“ 它只是等待、因为这台机器未连接到网络。 选择“Cancel",“,CCS、CCS 会重新启动。

    为什么说我们的机器没有连接到互联网? 在这里发生了一些事情。

    此外、我查看了您建议的 CCS 缓存清理工具、并在支持页面上显示转至这些文件夹并删除缓存。

    【用户主页】/Library/Application Support/CCS/.ccs-server Texas Instruments

    [USER HOME]/Library/Application Support/Texas Instruments/CCS/[CCS INSTALL FOLDER NAME]

    我们的 Mac 根本没有这些功能。 它们适用于哪种 Mac OS? 应用程序支持文件夹后没有 Texas Instruments。

    我是否应该删除 CCS 并重新安装?

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CCS20.5.0 说“正在重新连接到 TI Cloud Agent ...“ 它只是等待、因为这台机器未连接到网络。 选择“取消“、CCS 将重新启动。

    啊、还可以。 TI Cloud Agent 是 CCS 调试器使用的小型调试代理。 该名称具有误导性、因为 TI Cloud Agent 也可以在本地使用 CCS 桌面版(这是您的环境)运行。 它主要在调试期间使用、而不是在工程编译期间使用。 如果您只显式执行编译操作、那么错误是否仍然会发生、而不是尝试调试工程?

    [报价 userid=“603390" url="“ url="~“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1637076/tms320f28p650sk-ccs20-5-0-not-building-asm-code-with-no-web-access-not-happy/6312288

    【用户主页】/Library/Application Support/CCS/.ccs-server Texas Instruments

    [USER HOME]/Library/Application Support/Texas Instruments/CCS/[CCS INSTALL FOLDER NAME]

    我们的 Mac 根本没有这些功能。 它们适用于哪种 Mac OS? 应用程序支持文件夹后没有 Texas Instruments。

    [/报价]

    它们应适用于所有受支持的 macOS 版本。 我看到我的红杉 macOS。 库是一个隐藏文件夹、但听起来您已经过去了、并且看不到 Texas Instruments 文件夹。 这很奇怪、因为这是 CCS 缓存的默认位置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、仅在调试或刷写时不会发生这种情况。 建筑很好、没有任何问题。  

    PeterSlight smileć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是张贴了一个类似的问题,没有看到你似乎有完全相同的问题,彼得。

    KI、尽管“reconnecting to TI Cloud Agent“消息偶尔会出现在 20.4.0 中、但始终在终止调试会话后出现。 这让人很恼火,但可以管理。 现在、在 20.5.0 中、它在启动调试会话时出现、这使得无法连接到目标。 它有效地阻止了所有的开发,所以我们需要这个固定的尽快。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Doug,所以我不是唯一的一个. 好的 Ki,时间来解决这个,这样我们可以回到工作.  

    Ki 我已经从我们的计算机中删除了 CCS20.5.0、我应该重新安装它并等待修复更新、还是应该发布 CCS 20.5.1 并安装更新的版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经从我们的计算机中删除了 CCS20.5.0、我应该重新安装它并等待修复更新、还是要发布 CCS 20.5.1 并安装更新的版本?

    已确定根本原因。 请参阅:  关于:TMS320F28P650SH:CCS 2.5.0 重新连接到 TI Cloud Agent 灾难性错误 

    最好的选择是从全新的 20.5.0 安装开始。  

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我们现在提供了更新的器件支持包、可修复“BROKEN “CCS 20.5.0 安装(如果您仍有)。  

    请在此处查看我的文章:  关于 TMS320F28P650SH:CCS 2.5.0 重新连接到 TI Cloud Agent 灾难性错误 

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、Ki。 我下载了最新的 CCS、它现在运行良好、因此可以备份并运行生产。

    哦、有一个特殊的要求。 您能否将汇编器标签支持添加到 CCS20? 我的意思是、Project Explorer 中的 CCS12.8.1 我的 ASM 程序列在这里。 我单击我的 ASM 程序列表中的名称和 ASM 标签列表旁边的箭头。 如果我需要快速跳转到 ASM 例程、可以点击标签、只需点击一下即可。  

    CCS20 中没有 asm 标签列表。 是否可以将此功能添加到 CCS20 中? 它让我在 CCS20 退出如果我在一个特定的 ASM 例程,我必须向上或向下滚动我的 ASM 程序找到它,这也需要更多的时间比需要。 那么、可以将这一特性添加到 CCS20 中吗?

    请告诉我。 再次感谢您的更新和修复。

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我假设您在这里指的是您的主题:  TMS320F28P650SK:CCS20.5.0 汇编标签窗口在哪里????? 

    我将直接回复该主题并关闭这个主题。

    谢谢

    Ki