This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无法打开多个 CCS 会话

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1639323/ccstudio-theia-unable-to-open-multiple-ccs-sessions

部件号:CCSTUDIO-THEIA
Thread: CCSTUDIOSysConfig 中讨论的其他器件

您好、  

我正在使用最新的 CCS 版本:20.5.0.28__1.11.0  
我尝试处理一个工程、但需要参考 TI SDK 示例、并在多显示器设置下更改我的工程。 我遇到了以下问题  

  1. 我没有选择工作区的选项、始终打开默认工作区。  
  2. 如果我打开另一个 CCS 会话、则我无法访问该工程、因为它抱怨当前工作区已打开。  

我试图保存当前的 worspace 的地方,然后尝试加载它,但它不起作用。  

可能有一个解决方案、但它不便于用户使用、因为它与普通 CCS(在这样做之前)相同。

请为我的用例提供解决方案  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我没有选择工作区的选项、始终打开默认工作区。  [/报价]

    您可以运行 CCSTUDIO 应用程序(在 [CCS INSTALL DIR]\ccs\theia 中)、并输入所需工作区的路径:

    > C:\ti\ccs2050\ccs\theia\ccstudio.exe C:\path\to\my\workspace

    如果我打开另一个 CCS 会话、则无法访问该工程、因为它抱怨当前工作区已打开。  [/报价]

    是的、两个 CCS 实例不能共享同一个工作区位置。

    谢谢

    Ki

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在新 CCS 中、工作区功能被设置为凌乱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    临时解决方案是在 VSCode 中打开工作区以读取代码、查看 SysConfig、安装独立版本的 SysConfig 并打开该文件。