This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6442:AM64x CCS 加载失败-"验证失败:目标无法写入 0x00000000"

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: AM6442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1640682/am6442-am64x-ccs-load-failure---verification-failed-target-failed-to-write-0x00000000

器件型号: AM6442

尊敬的团队:

板:定制板 (am6442)
我尝试使用 Code Composer Studio 12.8.1 和 XDS200 USB 调试探针来初始化 AM64x EVM。 在load_dmsc_hsfs.js脚本执行期间、电路板出现故障。

MAIN_Cortex_R5_0_0:在长度 0x40 的第 0 页的 0x0 处写入存储器块时遇到问题:(错误–1065 @ 0x0)无法访问器件存储器。 验证存储器地址是否在有效存储器中。 如果错误仍然存在、请确认配置、对电路板执行下电上电、和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如下部 TCLK)。 (仿真包 20.0.0.3178)  
MAIN_Cortex_R5_0_0:文件加载程序:验证失败:目标无法写入 0x00000000
MAIN_Cortex_R5_0_0:GEL:文件:/home/asmgen2/ti/mcu_plus_sdk_am64x_10_01_00_32/tools/ccs_load/am64x/sciclient_ccs_init.release.out:加载失败。

image.png

此致、
Ravilla Dinesh。