This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320LC548:对 DSP 进行编程 TMS320LC549PGE-80

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320LC548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1640656/tms320lc548-programation-of-a-dsp-tms320lc549pge-80

部件号: TMS320LC548

您好:

我们有一个使用 TMS320LC549PGE-80 的板、我们需要对其进行编程。 过去、我们结合使用了 Code Composer Studio 以及 XDS510 USB 编程器。  

由于 TMS320LC548PGE-80 是一款类似的器件、我们想知道此 DSP 的推荐编程方法以及它是否与版本“49"兼容“兼容。 此外、由于 XDS510 USB 编程器现已停产、我们希望就当前支持的工具提供任何指导。

提前感谢您的帮助。

此致、

Ángel μ s

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ángel μ s、

    您可以使用与用于对 TMS320LC548 进行编程的相同流程对 TMS320LC549 进行编程。  但是、请注意、虽然 TMS320LC48 仍然可用(但标记为 TI 不提供设计支持)、但 TMS320LC549 现在已停产。

    如果您没有任何 XDS510 编程器、 XDS110 编程器 也支持所有 C54x 器件、包括 TMS320LC54x 器件。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mike:

    我在 XDS110 编程器文档中注意到不支持以下器件:

    • 资源
    • 具有使用自适应时钟的 ArmRegistered9 内核的器件
    • AWR12x 毫米波传感器
    • C54x、C62x、C670x、C671x、C672x、 C640x 和 C641x DSP
    • F24x/C24x 微控制器

    在本例中、我们使用的是 C54x 系列器件、特别是 TMS320LC549-80。 基于此、您能否确认 XDS110 与该器件是否兼容?

    此外、该文档提到 XDS110 需要 Code Composer Studio (CCS) 7.0 或更高版本。 我们目前正在使用 CCS v2。 XDS110 编程器是否可以与这个旧版本的 CCS 一同使用?

    感谢您的帮助。

    此致、
    Ángel μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ángel μ s、

    我不确定在哪里可以看到 XDS110 不支持您列出的器件。  XDS110 调试探针用户指南第 1.2 节支持以下器件列表、其中包括 C54xx(适用于您所查看器件的器件系列)。

    不过、您是对的、您需要迁移到更新版本的 CCS(7.0 或更高版本)以支持 XDS110。  遗憾的是、由于这些器件已经老化、并且 XDS510 不再可用、您的工具支持选项受到限制。

    谢谢、
    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、Angel、

    问题是、虽然 XDS110 硬件可能支持 C54x、但没有支持此组合的 CCS 版本。 支持 C54x 的最后一个 CCS 版本是 CCS 5.5。 CCS 6.x 首先添加了 XDS110 支持   

    在本例中、我们使用的是 C54x 系列器件、特别是 TMS320LC549-80。 基于此、您能否确认 XDS110 是否与此器件兼容?

    因此、现实的答案是“否“、至少不是使用 CCS。

    此外:

    我们目前正在使用 CCS v2。 XDS110 编程器是否可以与这个旧版本的 CCS 一同使用?

    编号

    此外、由于 XDS510 USB 编程器现已过时、我们希望对当前支持的工具提供任何指导。

    最好选择 XDS100。 它支持 C54x、也受 CCSv5.5 支持。

    www.blackhawk-dsp.com/.../12139b.html

    谢谢

    Ki