This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28335:影响问题的示例

Guru**** 2999770 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, CCSTUDIO, SYSCONFIG, TMDSCNCD28335, CONTROLSUITE, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1639787/tmdscncd28335-problem-reaching-examples

器件型号: TMDSCNCD28335
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE 、C2000WARE、CCSTUDIO 、SYSCONFIG、 UNIFLASH

您好:

 

我们使用 28335 上的一些示例解决了一个问题。 确切地说、我处理的是控制卡版本 2.2、TMDSCNCD28335 R2.2、卡上检测为 Texas Instruments XDS100v2 USB 调试探针。

 

对于示例:  

有些文件即使我添加了.ccxml 也不起作用

有一些工作原理、但当我尝试回来时不再有工作原理(PWMDeadBand 示例)

而最重要的是,我们无法联系其他人(从 CCS 和在线编辑器)

2833x C 中的示例 :   项目“28335_IQsampleC“的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门  

有没有任何方法来管理我们的图书馆,只有严格的最低要求,使它工作? 示例有时似乎使用大量内部库

每当我打开编辑器时,似乎有很多的变化,任何线索为什么?

与使用 CCS 在您的器件上安全部署相比、它们是否有任何弹性更强?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我读回这条消息时,我想我可能会完成一点。

    出现和消失的常见错误包括:

    第一行: #include “DSP28x_Project.h“   // Device Headerfile 和 Examples Include File
    -“目标文件格式不兼容“

    -“#1965:无法打开源文件“DSP28x_Project.h“

    -“本项目包含 12 个未解决的可构建链接资源。 工程可能无法按预期构建“

    -我没有确切的公式: line1 col1 符号无法识别

    而这些误差是随机发生的。 已尝试更改编译器版本、但不起作用。 另外还有 CCS 版本。

    红色通过这个论坛,但没有找到有效的解决方案。

    谢谢大家的阅读。

    祝您愉快、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、
    您使用的是哪个 SDK 和编译器版本?

    您是安装 controlSUITE 或 C2000Ware 吗?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的帮助、

    我完成了 CCS 20.5 的完整安装、详细信息如下。

    我不知道 controlSUITE 或 C2000Ware、我可以看一看  

    祝您愉快!

    • @CCS/CCSTUDIO 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-DEBUG 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-Getting Started 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-guicomposer 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PLUGIN 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-PROJECT 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-SUPPORT 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-CONFIG 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-TRACE-viewer 20.5.0
    • @CCS/CCSTUDIO-updater 20.5.0
    • @theia/ai-anthropic 1.64.1.
    • @theia/ai-chat 1.64.1.
    • @theia/ai-chat-ui 1.64.1.
    • @theia/ai-code-completion 1.64.1.
    • @theia/ai-core 1.64.1.
    • @theia/ai-core-ui 1.64.1.
    • @theia/ai-editor 1.64.1.
    • @theia/ai-google 1.64.1.
    • @theia/ai-history 1.64.1.
    • @theia/ai-huggingface 1.64.1.
    • @theia/ai-ide 1.64.1.
    • @theia/ai-llamafile 1.64.1.
    • @theia/ai-MCP 1.64.1
    • @theia/ai-mcp-ui 1.64.1.
    • @theia/ai-ollama 1.64.1.
    • @theia/ai-openai 1.64.1.
    • @theia/ai-scanoss 1.64.1.
    • @theia/ai-terminal 1.64.1.
    • @theia/ai-Vercel-ai 1.64.1.
    • @theia/api-provider-sample 1.64.1.
    • @theia/bulk-edit
    • @theia/calllayers 1.64.1.
    • @theia/collaboration 1.64.1.
    • @theia/console 1.64.1.
    • @theia/core 1.64.1.
    • @theia/debug 1.64.1.
    • @theia/dev-container 1.64.1.
    • @theia/editor 1.64.1.
    • @theia/editor-preview 1.64.1.
    • @theia/electron 1.64.1.
    • @theia/external-terminal 1.64.1.
    • @theia/file-search 1.64.1.
    • @theia/filesystem 1.64.1.
    • @theia/keymaps 1.64.1.
    • @theia/marks 1.64.1.
    • @theia/messages 1.64.1.
    • @theia/metrics1.64.1.
    • @theia/mini-browser 1.64.1.
    • @theia/Monaco 1.64.1.
    • @theia/navigator 1.64.1.
    • @theia/notebook 1.64.1.
    • @theia/Outline-View 1.64.1.
    • @theia/output 1.64.1.
    • @theia/plugin-dev 1.64.1.
    • @theia/plugin-ext 1.64.1.
    • @theia/plugin-ext-headless 1.64.1.
    • @theia/plugin-ext-vscode 1.64.1.
    • @theia/preferences 1.64.1.
    • @theia/preview 1.64.1.
    • @theia/process 1.64.1.
    • @theia/property-view 1.64.1.
    • @theia/remote 1.64.1.
    • @theia/remote-wsl 1.64.1.
    • @theia/scanoss 1.64.1.
    • @theia/SCM 1.64.1.
    • @theia/SCM-Extra 1.64.1.
    • @theia/search-in-workspace 1.64.1.
    • @theia/secondary-window 1.64.1.
    • @theia/task 1.64.1.
    • @theia/terminal 1.64.1.
    • @theia/test 1.64.1.
    • @theia/timeline 1.64.1.
    • @theia/toolbar 1.64.1.
    • @theia/typehistorier 1.64.1.
    • @theia/userstorage 1.64.1.
    • @theia/variable-resolver 1.64.1.
    • @theia/VSX-registry 1.64.1.
    • @theia/workspace 1.64.1.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不知道 controlSUITE 或 C2000Ware、我将查看 它

    您没有使用任何 包含 TMDSCNCD28335 的 SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在安装 TI 产品的不同时间搜索了很多计算机。 是否所有这些版本都与另一个版本相互干扰?

    C2000Ware_5_04_00_00

    C2000Ware_26_00_00

    Ware_Digital、Power_SDK_5_05_01_00

    CCs1220

    2050ccs

    SysConfig_1.27.0

    uniflash_9.5.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hugo、
    您看到的大多数错误都有一个共同的根本原因:同一台计算机上安装了多个冲突的 CCS 和 C2000Ware。
    我建议您使用最新版本的 CCS(目前为 20.5)、并且只拥有一个版本的 SDK

    “每次打开编辑器时发生的更改?“ 
    这是 CCS 检测多个产品安装并尝试协调路径。 如果只进行一次干净安装、此操作就会停止。


    “目标文件具有不兼容的格式“/缺少 DSP28x_Project.h
    这是 COFF 与 EABI ABI 不匹配。 较新版本的 C2000Ware 提供了 EABI 版本的库、但一些较旧版本的库可能不会提供、并且混合安装会暴露这种冲突。

    DSP28x_Project.h 错误  
    请参阅 —  CCS/LAUNCHXL-F28027F:致命错误:无法打开源文件“DSP28x_Project.h“- Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ —TI E2E 支持论坛


    “导入失败—无法解释元数据“
    当尝试将 C2000Ware 示例导入 CCS 时会发生此错误、并且无法解决工程的元数据、很可能是 CCS 版本与构建工程的 C2000Ware 版本不匹配。 修复程序是从该环境中安装并导入单个干净的 CCS + C2000Ware。
    请参阅 —  CCS/TMS320F28069M:工程“v1_1“的导入失败、因为无法解释其元数据。 请联系支持部门。 - Code Composer Studio 论坛 — Code Composer StudioTm︎ —TI E2E 支持论坛




    o对于 F28335、相关文件位于 C2000Ware 安装程序的 device_support/F2833x 下。 在工程属性中、确保包含路径指向这两个路径:

    •Device_support/F2833x/common/include
    •Device_support/F2833x/headers/include
    这些是此器件唯一支持的源文件、没有 Driverlib。
    Driverlib 是针对较新系列 (F2837x、F28004x) 开发的、并且没有计划针对较旧的器件添加 Driverlib  


    与使用 CCS 在您的器件上安全部署相比、它们是否有任何弹性更强?
    您可以使用 UniFlash  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lakshya:

    感谢您的帮助和消息。

    我卸载了 everification 如你所说,只重新安装。 我不得不多次执行此操作、因为 TI 在我的计算机中隐藏了大量信息、我无法仅通过卸载来擦除信息。 我认为我的大部分问题是由于卸载问题。 我删除了整个文件夹 (c:ti) 和 (c:users/hugo/ti)  

    安装后仍然有我上次构建的日志、也直接包含我的工作区、这似乎很奇怪。 我一定忘记了一个文件夹、但我找不到它。



    我再次尝试得到这个例子,仍然无法达到它。 “项目'28335_IQsampleC'的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门“

    我也尝试使用“ticloudagent“,相同的导入问题.

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再次尝试获取该示例、但仍然无法访问该示例。 “项目'28335_IQsampleC'的导入失败,因为无法解释其元数据 — 请联系支持部门“

    这是 C2000Ware 中的实际示例的已知问题、而不是 CCS 的问题。 请参阅:

     关于:TMS320F28035:CCS — 无法创建工程(无法解释元数据) 

    谢谢

    Ki