This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-MSPM0G3519:在 CCS 20.5 中、无法切换控制器封装

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1644146/lp-mspm0g3519-in-ccs-20-5-unable-to-switch-controller-package

器件型号: LP-MSPM0G3519

我正在使用 CCSv:20.5.1.12__1.11.1、而在 sys.config 下、当迁移到不同的控制器封装时、会显示以下错误:image.png

在演示工程中、封装为 LQFP-100 引脚、我们使用 LQFP-64 引脚。 请建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这不是错误、只是一个警告。 您可以按照以下步骤选择不同的封装。 谢谢!

    1.

    2.

    此致、

    Zoey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Zoey、它帮了我很多。