This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:CCS 版本:20.5.1.12__1.11.1、"重新连接到 TI Cloud Agent……"问题

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1643047/f28e120sc-ccs-version-20-5-1-12__1-11-1-reconnecting-to-the-ti-cloud-agent-issue

部件号: F28E120SC

您好、

我已安装 CCS 20.5.1.00012、在每次启动软件后都会弹出对话框: “Reconnected to the TI Cloud Agent...“ :

 

TI_cloud_agent_error.jpg

此弹出窗口永远不会消失、并且仍然在运行。 如果我取消它,我无法调试工程 — 调试器无法访问,并且 inromation 窗口显示错误“Module Closed“。

我正在使用 Windows PC(win10)。 我已重新安装 CCS 20.5.1、以管理员身份运行它、尝试进行更新(已经是最新的)、但错误仍然存在。 解决此问题需要做些什么?

此致、

Tomas Lehotsky