This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无法更改项目设置

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1644730/ccstudio-theia-cannot-change-project-settings

部件号: CCSTUDIO-THEIA

我无法在 CCS 中更改工程设置。 例如、我打开工程属性、转到编译器并将优化从级别 2 更改为级别 0。 但当我点击“保存并关闭“没有任何反应。

如果我通过单击对话框角中的 X 关闭对话框、则没有任何变化。

我发现更改设置的唯一方法是更改.projectspec 文件并重新导入工程。

这是 CCSv20.5.0 和 20.5.1 中的已知错误吗。 我已经使用不同的目标和具有相似结果的不同设置进行了尝试。

谢谢、
Scott

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Scott:

    您的主机操作系统是 Linux 还是 macOS? 我们在过去听说过这些版本的间歇性问题。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不确定,因为我一直在 Mac 和 Windows 之间来回跳动。 但现在尝试一下、看起来 Windows 工作正常。 所以、肯定是 Mac 版本的 CCS 让我有些问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能在 Mac 上相当一致地重现这个问题吗? 我们发现了几个 Mac UI 问题、这些问题的响应能力存在问题。 不过、它们看起来是间歇性的。