This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UNIFLASH:使用 CLI 界面读取设备's 唯一 ID 返回

Guru**** 2903090 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1644435/uniflash-using-cli-interface-to-read-device-s-unique-id-back

器件型号: UNIFLASH

尊敬的专家:

我们现在有客户申请使用 UNIFLASH 命令行界面读回数据日志的器件唯一 ID。

是否有任何方法可以从闪存地址读取某个值并覆盖到某个文件(如.txt 文件)?

我认为支持在特定闪存地址范围内使用读取命令、而这只能用于创建 firmware.bin 文件。

我想问是否有任何其他方法可以通过 CLI 界面实现此客户请求。

感谢您的支持!

B.R.

Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sal:

    在 UniFlash 中、dslite memory mode (-mode memory) 选项允许您以二进制或 COFF 格式将存储器导出到文件中。 您是否专门寻找标准文本格式?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ki:

    是的、我正在寻找标准文本或十六进制格式、因为其他脚本可以轻松处理这一问题。

    B.R.

    Sal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 我为此请求提交了请求单。 似乎我们的外部票证门户存在同步问题、因此我还无法提供跟踪链接。 问题得到解决后、我将提供一个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同步问题已解决。 跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13406

    谢谢

    Ki