This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] C2000WARE:运行时对象视图 (ROV) 由于错误(即无法找到方法)而无法连接到目标 (setOFReader)

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1644485/c2000ware-runtime-object-view-rov-is-unable-to-connect-to-target-due-to-error-ie-unable-to-find-method-setofreader

器件型号: C2000WARE

    •  
  • 当我尝试连接 ROV(运行时对象视图) 时,在调试时无法连接到 IDE。 我收到以下错误如屏幕截图所示
  •  
  • image.png

 

  • 我尝试了不同版本的 XDC ,但我仍然得到相同的问题.
  • 请支持并推荐 用于 BIOS 和 C2000 的兼容 XDC
  •  
  • image.png

 

请检查我正在使用的工具和软件

工具和软件:

  • IDE:CCS 版本:12.1.0.00007  
  • C2000 :C2000Ware_3_02_00_00
  • SYS/BIOS:BIOS_6_83_00_18
  • XDE:  xdctools_3_62_01_16_core
    • 已尝试下面的 XDE verisons 也,但仍然相同的问题
      • xdctools_3_62_00_08_core
      • xdctools_3_61_02_27_core  

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的工程是针对 EABI 输出格式构建的吗? 我相信这个版本的 ROV 只支持 elf。 如果此版本不起作用、您也可以尝试使用 ROV Classic。

    遗憾的是、我们不再支持 SYS/BIOS、因此我们可能在提供的帮助方面受到限制以及与最新版本 CCS 的兼容性。

    Whitney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Whitney、
    感谢您的答复。

    我们的项目不是使用 EABI 构建的,它是 --abi=coffabi。  

    XDC 工具问题 (xdctools_3_62_01_16_core)

    ROV 符合预期           :  xdc.rta.Formatter.setOFReader(ofReader)

    但在文件 (Model.xs ) 是     ::  xdc.jre.xdc.rta.Formatter.setOFReader(ofReader);

    路径: C:\ti\ccs1210\xdctools_3_62_01_16_core\packages\xdc\ROV

    您能否分享  支持或兼容 ROV 的 XDC ((Model.xs) 工具或驱动程序的链接  

    此致

    Vinod

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它不支持 COFF、因此我认为您需要使用 ROV Classic 而不是常规 ROV。

    Whitney