Other Parts Discussed in Thread: AM625, AM6442
尊敬的 TI 团队:
我正在 使用 RT- Linux SDK 来开发基于 AM64x 的定制电路板、但对 ePWM 配置、引脚可用性和 EHRPWM_SOCA 使用情况有疑问。
在 SoC 级 DTSI (main dtsi) 中、我看到 定义并启用了 ePWM 实例 EPWM0 到 EPWM8。 在 TI EVM 板上测试相同的软件后、我能够成功配置和运行 ePWM 模块。
我的要求如下:
- 我需要使用 EHRPWM_SOCA。
- 信号频率要求是 ~40MHz
- 与 ePWM 输出类似、我最初希望将其驱动为引脚信号
定制 电路板 引脚:

TRM AM64x Sitara 处理器 :

此致、
Ravilla Dinesh。