This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:连接时 CLA 停止

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1642447/tms320f28388s-cla-halts-when-attaching

器件型号: TMS320F28388S

您好、

我将 CCS 12.8.1 与 TMS320F28388S 配合使用、并尝试在不干扰系统的情况下连接到 CPU1 及其 CLA。  两者都取消选中“Halt the target on a connect“选项。  当我连接到正在运行的系统时、CPU1 会按预期继续运行。  但 CPU1_CLA1 会停止。  有没有办法防止这种情况发生?

谢谢您、

教育

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    是否启用了 CLA 后台任务? 如果没有、则本质上会暂停 CLA、直到触发其中一个任务、因为没有主循环。 您可以检查的另一件事是您是否有一条 __ mdebugstop ();行,调试器在 CLA 内核上点击。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Delaney:

    否、这未运行后台任务。  也没有 MDEBUGSTOP 指令。  但任务结束时有一条 MSTOP 指令。  我开始观察它停止的地方,到目前为止,它一直在 MSTOP 指令。  是否有任何方法可以防止连接时停止连接?  请注意、仅在仿真器连接时才会发生这种情况。  如果我告诉它去,它不会停止以后的发生。

    谢谢您、

    教育

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    让我在 1-2 天内回复您。

    此致、

    Delaney

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    只是为了更新,我还没有时间研究这个,但会更新时,我做.

    此致、

    Delaney