This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2810:申请为 TMS320F2810 提供 Code Composer Studio v7 和 C2000 编译器支持

Guru**** 2913500 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2810, CONTROLSUITE, C2000-CGT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1641208/tms320f2810-request-for-code-composer-studio-v7-and-c2000-compiler-support-for-tms320f2810

器件型号: TMS320F2810
主题中讨论的其他器件: controlSUITEC2000-CGT

尊敬的 TI 支持团队:

我希望您做得好。

我目前使用的是 TMS320F2810 DSP 以及 Code Composer Studio (CCS) 版本 7。 申请获得此器件的相应软件和编译器支持方面的帮助。

目前、我在通过 CCS App Center 安装 C2000 (C28x) 编译器时遇到问题、因为在软件包下载过程中安装失败。 因此、我无法继续编译我的工程。

感谢您对以下内容的支持:

  • Code Composer Studio v7(如果适用)的直接下载链接或离线安装程序

  • 与 CCS v7 兼容的 C2000 (C28x) 编译器的离线安装程序或软件包

  • TMS320F2810 所需的任何旧器件支持包(例如 controlSUITE 或头文件/器件文件)

  • 有关设置环境以成功生成.out 文件并将其转换为.hex 文件的指导

我的应用需要编译固件并生成输出文件、以便通过 CAN 刷写 DSP。

器件详细信息:

  • DSP:TMS320F2810

  • IDE:Code Composer Studio v7

  • 要求:编译工程→generate .out→转换为.hex

请告诉我是否需要我本人提供任何其他详细信息。

感谢您的支持。

此致、
Sai Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前、通过 CCS App Center 安装 C2000 (C28x) 编译器时遇到问题、因为在软件包下载过程中安装失败。 因此、我无法继续编译我的项目。

    请将其作为独立编译器 https://www.ti.com/tool/C2000-CGT 安装

    尊敬的 Sai:

    您使用传统器件 F2810 的具体原因是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尝试了安装独立的 C2000-CGT 编译器、但编译仍然失败。

    当前错误与缺少旧版 F281x 支持文件有关、尤其是:

    • DSP281x_Device.h

    • IQmathLib.h

    您能否提供正确的 F281x/TMS320F2810 器件支持包或这些文件的确切下载链接?

    此外、您能否确认此旧工程的建议设置、包括:

    • CCS 版本

    • C2000-CGT 编译器版本

    • F281x 器件支持/头文件

    • IQMath 包含/库文件

    • 任何所需的链接器命令文件或启动汇编文件

    我们使用 F2810、因为这是现有的传统硬件平台、我们的目标是重新编译固件、生成.out 文件并将其转换为.hex 以进行编程。

    谢谢您、
    Sai Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在开发一个基于 TMS320F2810(F281x 系列)且使用 Code Composer Studio v7.4 的旧项目。

    我安装了 controlSUITE、但文件夹如下:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F281x 不存在。

    因此、我会收到如下编译错误:

    致命错误:无法打开源文件“DSP281x_Device.h“

    我知道这是一款传统器件。 请提供:

    1. F281x 器件支持包(接头和示例)

    2. 适用于 F281x 的兼容 IQmath 库

    3. 此器件的任何推荐编译器/工具链版本

    我尝试为现有固件生成一个.out 和.hex 文件。

    谢谢您、
    Sai Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我正在开发一个基于 TMS320F2810(F281x 系列)且使用 Code Composer Studio v7.4 的旧项目。

    我安装了 controlSUITE、但文件夹如下:

    C:\ti\controlSUITE\device_support\F281x 不存在。

    因此、我会收到如下编译错误:

    致命错误:无法打开源文件“DSP281x_Device.h“

    我知道这是一款传统器件。 请提供:

    1. F281x 器件支持包(接头和示例)

    2. 适用于 F281x 的兼容 IQmath 库

    3. 此器件的任何推荐编译器/工具链版本

    我尝试为现有固件生成一个.out 和.hex 文件。

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    专家目前是 OOO ,请期待响应延迟。