This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H85X-CLOUD-EVM:“重新连接到 TI SOM Agent ...“ 持续显示、我无法连接到 F29H85X 和放大器;TMS320F28P650DK9。

Guru**** 2917090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1647074/f29h85x-som-evm-reconnecting-to-the-ti-cloud-agent-is-continuously-displayed-and-i-cannot-connect-to-f29h85x-tms320f28p650dk9

器件型号: F29H85X-EVM-EVM SOM

操作系统:Windows 11.
环境 1(问题前工作)
 CCS 版本:20.0.1.4\_1.6.1
 器件:C2000 C28x+CPU
 调试探针:TI XDS110
 电路板:TMS320F28P650DK9
 应用程序:闪存  
 →调试正常工作。
环境 2.
 CCS 版本:20.3.1.5\_1.9.1
 器件:C2000 C29x;\_CPU
 调试探针:TI XDS110
 电路板:F29H85X
 应用程序:RAM

要重现的步骤
  1. CCS 20.0 已安装并正常工作。
  2.安装 CCS 20.3。
  CCS 20.3 成功启动一次调试会话。
  4.电脑重启。
  CCS 20.0 开始调试→  
    正在重新连接到 TI Cloud Agent...“ 出现并阻止操作(只能单击“取消“)。  
    不再检测到 TMS320F28P650DK9。
  重启后、CCS 20.3 也会显示相同的消息。  
    也不再检测到 F29H85X。
当前状态/观察结果
  设备管理器中已正确识别 XDS110。
  但是、当尝试在 CCS 中连接时、相同的“重新连接到 TI Cloud Agent...“ 消息。
  此问题会影响两个 CCS 版本 (20.0 和 20.3)。

我已经试过了
  1.重新安装 CCS 20.3 并多次重新启动 PC(4 次)。
  2.在任一 CCS 版本中均未显式使用 TI Cloud Agent。
  3.任何一个版本都不使用或应用第三方安全/解锁工具。
  4.已查看 CCS 20.3 发行说明(SEC\_AP 限制)、但与此问题不匹配。
问题
 为什么 CCS 尝试在此设置中连接到 TI Cloud Agent?
 如何为这两个器件恢复与 XDS110 的正常调试连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    是否可以试用最新的 CCS 20.5.1?

    如果最新的 CCS 20.5.1 不起作用、还请尝试禁用“Detect Probe on Launch“选项、以查看这样是否有用:

     关于:AWRL1432:awrL1432 可以使用 v20 版本的 CCS 连接吗? 

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议。 由于工程限制、CCS 20.5.1 无法在我们的环境中使用。 我已检查 CCS 20.0 和 CCS 20.3、包括首选项和目标配置、但找不到“Detect Probe on Launch“选项。 这些版本中似乎没有此选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已检查 CCS 20.0 和 CCS 20.3、包括首选项和目标配置、但找不到“Detect Probe on Launch(启动时检测探头)“选项。 这些版本中似乎没有此选项。

    CCS 20.4.0 和更高版本中添加了此选项。

    请注意、虽然我知道客户希望锁定其 CCS IDE 环境、但我仍然强烈建议客户更新其 CCS 版本。

    CCS 20.0 现在已经很旧、除了缺少一些关键特性外、还有许多影响稳定性的已知问题。

    CCS 20.3 有一个关键的工程编译错误、会影响任何使用 TI CLANG 编译器(例如 F29 编译器)的工程。 这是一个严重的错误、使用 TI CLANG 编译器的任何人都需要更新其 CCS 版本:

    https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-12940

    谢谢

    Ki