This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320VC33:我需要.gel 文件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320VC33

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1647259/tms320vc33-i-need-of-gel-file

部件号: TMS320VC33

您好:

我们目前正在使用 Code Composer 中的 TMS320VC33、需要相应的 .gel 文件来实现器件初始化和调试支持。

我们以前有这个文件,但不幸的是,唯一的系统仍然运行,其中包含它已损坏,我们无法恢复它。

您能告诉我们 TMS320VC33 的.gel 文件是否仍然可用、如果是、我们如何获得它? 如果不再分发该器件、我们将感谢有关在 Code Composer 中配置此器件的建议替代方案的指导。

如果需要、我们可以提供有关 Code Composer 版本和硬件设置的更多详细信息。

感谢您的支持。

此致、

Theodor Wennerbo

Teledyne Flir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Teledyne、

    此主题将分配给主题专家。 请留出一些时间进行回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theodor

    虽然如产品文件夹中所述、此器件不再提供任何设计支持、但我将进行一些挖掘、看看我是否可以提供帮助。  

    您使用的是哪个版本的 Code Composer?  

    ——保罗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在我有 Code Composer 7.4。 我尝试安装 Service Pack SPRC153.exe、但它不适用于此版本。 如果我们能够以某种方式获得包含.gel 文件的旧安装、那么这也会起作用。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theodor - VC33 非常旧、因此您需要非常旧的工具版本。 支持 VC33 的最后一个版本是 Code Composer v4.1x(1990 年代后期发布)。 请注意、这是“Code Composer Studio“、而不是“Code Composer Studio“。 “Code Composer Studio(代码编译器)“行早于整个“Code Composer Studio(代码编译器)“行。

    现在我有了 Code Composer 7.4。 [/报价]

    我假设您是指 Code Composer Studio 7.4。 此版本不支持 VC33。 Code Composer Studio 的任何版本都无法提供。

    我在旧的 Code Composer for C3x/C4x 安装中查找了任何适用的*。gel 文件、我只能找到:

    e2e.ti.com/.../init.gel

    这是我看到的在启动为 VC33 仿真器配置的 CC 时使用的 GEL 文件。 如果这 不是您要查找的 GEL 文件、则它必须是您组织创建的定制文件或来自第三方的定制文件。 我对它一无所知。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    是的、我知道它真的很旧、我们的服务周期很长、因此是旧硬件。  

    很抱歉、我指的是 Code Composer Studio 7.4。

    okey 那么、即使我尝试导入并使用此 GEL 文件运行、它也不起作用?  

    在这种情况下、您能否为我们提供 适用于 C3x/C4x 的 Code Composer 安装介质?  

    谢谢!

    此致、

    Theodor