This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:计算得出的系统时钟不在该器件的有效范围内

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1649602/tms320f28379d-calculated-system-clocks-not-within-the-valid-range-for-this-device

部件号: TMS320F28379D

您好、非常感谢您对此提供帮助。 大约一个月前、我在 CCS 10.4.0 中成功构建了这个工程、并能进行良好的器件调试。 我今天再次尝试该工程、即使工程编译良好、当我尝试调试该工程时、仍然收到以下 3 个错误:

C28xx_CPU1:闪存编程器:计算得出的系统时钟不在该器件的有效范围内。

C28xx_CPU1:文件加载程序:内存写入失败:未知错误

C28xx_CPU1:GEL:文件:加载失败。

在进行更改之前、我已仔细检查了提交历史记录并重置为。 我无法再加载此工程。 其他项目加载良好并进行调试、只是这个项目。 我在.project 或.cproject 文件中看不到任何建议。

我非常感谢为解决这一问题提供一些帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否已查看片上闪存工具以了解配置了哪些 PLL 设置? 它是否与您的设置匹配?

    此致、
    马特