This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 中的调试问题|步骤过中出现的问题以及变量中值的更新|步骤过发生在 if 语句的循环中

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1642583/codecomposer-issue-with-debugging-in-code-composer-studio-issue-seen-in-step-over-and-update-in-values-in-variables-step-over-is-happening-as-loop-in-if-statement

部件号: CODECOMPOSER

您好、

如果您注意到 if 语句执行中的跳过步骤、它就像一个循环一样发生。

另外、请注意变量 cpuload、它在多个周期后得到更新。

出现此问题的原因可能是什么? 还有什么可以解决的?

使用不同的调试器或 IDE 是否会有所帮助?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请提供更多详细信息、以便我们为您提供更好的帮助。 有关所需详细信息类型的更多信息、请参阅以下文章:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_support.html

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还附了一个视频。 但我认为它可能因为安全原因而被删除。 基本上、调试流程是按照汇编代码而不是可读代码进行的。 为了获得最佳调试体验、需要配置哪些最佳选项?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    视频通常是允许的。 尝试压缩视频并附加 zip 文件。 这将帮助我们充分了解用例。