This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:调试器探针错误 — 一分钟内断开调试会话

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1651878/tmdsemu200-u-debugger-probe-error---disconnecting-debug-session-in-a-minute

器件型号: TMDSEMU200-U
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU110-U

使用的环境->  
UC:c2000

调试工具: CodeCompose studio  

调试器:XDS200

 

从调试器复位并运行后、应用程序运行一段时间、但随后弹出以下错误、表明调试器探针检测到错误;

这导致在调试实际应用时遇到很多问题;image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    XDS200 调试探针错误和意外会话断开的最常见根本原因是 仿真器固件已过时。 当 XDS200 固件与您的 CCS 版本不兼容时、会触发连接故障且会话中断[1][2]。 目标固件应该是 1.0.0.9 版 —已知较旧版本 (1.0.0.5、1.0.0.8) 会导致此类问题[3]。

    如何修复—手动固件更新

    1. 打开命令提示符 并导航至:

      \ccs\ccs_base\common\uscif\xds2xx
    2. 检查当前固件版本:

      xds2xx_conf.exe 获取 xds2xxu 0
      swRev 在输出[2]中查找字段。
    3. 运行更新序列(按此确切顺序):

      xds2xx_conf.exe 更新 xds2xxu 0 xds200_firmware_v1009.bin
      xds2xx_conf.exe 程序 xds2xxu 0 xds2xx_CPLD_v1009.xsvf
      xds2xx_conf.exe 引导 xds2xxu 0
    4. 验证更新:

      xds2xx_conf.exe 获取 xds2xxu 0
      确认 fwRev = 1.0.0.9

    其他故障排除(如果固件更新无法解决)

    • JTAG 模式配置: 确保您的目标配置文件 (.ccxml) 选择了正确的 JTAG 模式(例如,对于大多数 C2000 设置、JTAG 1149.1 4 引脚模式)。 打开.ccxml→Advanced 选项卡→验证 JTAG/SWD/cJTAG Mode 设置[4]。

    • 应用程序对调试产生干扰: 如果您的代码修改了 JTAG 引脚、进入低功耗模式或在运行时触发了看门狗复位、则调试连接将断开。 使用最少的闪烁 LED 程序进行测试、以确定问题是与探头相关还是与应用相关。

    • USB 连接质量: 尝试使用较短的高质量 USB 电缆并直接连接到 PC(无集线器)。


    为了帮助完善这项建议、了解以下内容会有所帮助:

    • 问题是通过简单的测试程序还是仅通过完整的应用程序重现
    • 无论您使用的是定制板还是 TI 评估板
    • 应用程序代码是进入低功耗模式还是重新配置与 JTAG 共享的 GPIO 引脚
    • USB 连接路径(直接连接到 PC,而不是通过集线器)

    资源:

    1. TMDSEMU200-U:固件更新失败 — TI E2E
    2. 常见问题解答:TMDSEMU200-U:更新 XDS200 仿真器中的固件 — TI E2E
    3. 常见问题解答:如何更新 C6657 EVM 上内置 XDS 仿真器的固件 — TI E2E
    4. F28P65x LaunchPad 用户指南 (SPRUJ71)

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fleenor、

    感谢您的答复;

    我们将尽快尝试进行固件更新;

    回答您的柜台问题->

    1.我们使用的是完整的应用程序->问题可见;我们使用的是定制的电路板,因此从未尝试使用示例代码;

    2、不使用评估板;

    3、应用本身不直接访问 JTAG 引脚;

    4. USB 线缆直接使用而不使用集线器; ->我们也会尝试使用另一条 USB 线缆;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    XDS110 ->也出现了类似的问题、那么这一类似的固件更新步骤也适用? 该步骤是否与 您之前描述的步骤类似?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fleenor 先生、

    是的、下面是您请求的信息->  

    1. 固件版本:3.0.041
    2. CCS 版本 20.5.1
    3. XDS110 是一个独立的探针
    4. 它与 XDS200 相同

    此致、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ashish、

    感谢您提供这些详细信息。 根据您的配置(CCS 20.5.1 上固件为 3.0.0.41 的 XDS110 独立探针)、与 XDS200 出现相同的调试会话断开情况 — 下面是我的评估:

    分析

    由于 XDS200 和 XDS110 探针的行为相同、这强烈表明根本原因不是单个故障探针、而是以下两个原因之一:

    1. 您的应用程序代码干扰了调试连接、或者
    2. 影响两个探测器的固件/兼容性问题

    两个探头在大致相同的位置断开连接这一事实是一个关键的线索。 文档中记录了特定 XDS110 固件版本导致 C2000 器件连接中断—尤其是版本 2.3.0.16 断开 cJTAG 连接[1]、版本 3.0.33 导致 USB 枚举失败[2]。 您的版本 3.0.0.41 比这些版本新、但固件引发的断开连接模式已得到完善。

    此外、C2000 定制电路板的一个解决案例表明、 从闪存运行的应用程序代码可能会干扰 JTAG 连接、从而导致完全相同的症状—调试探针在应用程序开始执行[2]后断开连接。

    建议的后续步骤

    步骤 1—找出原因(应用程序与探头):

    由于您在定制电路板上、并且仅使用整个应用进行了测试、因此请尝试加载 最小测试程序 (例如,简单的无限循环或 GPIO 切换)并运行几分钟。 如果调试会话保持连接、则根本原因是您的应用程序、而不是探测器。

    步骤 2—如果最小程序也断开连接:

    将 XDS110 固件更新为与 CCS 20.5.1 安装捆绑的版本:

    cd <CCS_install>\ccs\ccs_base\common\uscif\xds110
    xdsdfu -m
    xdsdfu -f firmware.bin -r

    关闭探头的电源后再打开、然后使用 xdsdfu -e [1]验证。

    步骤 3—如果问题与应用程序相关:

    检查您的应用是否:

    • 进入关断时钟输入到 JTAG 接口的低功耗模式 (LPM)
    • 在运行时触发看门狗复位
    • 重新配置与 JTAG/TDI/TDO/TCK/TMS 共享多路复用选项的 GPIO 引脚
    • 禁用影响调试子系统的外设时钟

    其中任何一个都将导致应用程序到达该代码路径[2]后调试连接断开。

    为什么两种探头都显示相同的问题

    这是表明 应用程序可能干扰调试连接的最强指标。 两种不同的探头架构 (XDS200 和 XDS110) 的故障点相同、指向目标侧、而不是主机/探头侧。


    为了帮助进一步完善这一点、了解以下内容会有所帮助:

    • 断开连接是在一致的时间间隔还是在特定应用程序运行期间发生
    • 您的应用是进入任何低功耗模式还是重新配置时钟
    • 最小测试程序(简单循环)是否在定制电路板上保持稳定的调试连接
    • 您当前的 XDS200 固件版本(的输出) xds2xx_conf.exe get xds2xxu 0、以确认它还需要更新到 1.0.0.9

    1. EMUPack XDS110 固件与 C2000 不兼容 — TI E2E
    2. 由于应用干扰而断开 XDS110 调试会话 — TI E2E

    此致、

    Zackary Fleenor