This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:CCS v20.x Graph Tool:缺少 Auto Scale On/Off、Max/Min Y Value 和 Index Increment 选项

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1652540/codecomposer-ccs-v20-x-graph-tool-missing-auto-scale-on-off-max-min-y-value-and-index-increment-options

部件号: CODECOMPOSER

您好、

我当前正在使用 CCS v20.x 进行 C2000 MCU 开发、我注意到图形工具中的一些基本配置选项(特别是索引增量和自动缩放开/关)似乎缺失。

过去、这些选项完全可由用户自定义、从传统 CCS v3.3 一直到基于 Eclipse 的版本 (v4 到 v12)、不一而足。 如果我记得正确、在早期 Eclipse 过渡(大约 v4/v5)期间发生了类似的情况、其中 Y 轴自动缩小和固定值锁定功能被短暂丢弃、然后又添加回来。 它感觉这种回归是重复从 v12 到 v20 的迁移。

CCSv3.3_CCSv.png Graph_Properties    CCSv12.x_CCSv.png Graph_Properties

CCSv20.x_CCSv__LW_AT__1.png Graph_Properties_    CCSv20.x_CCSv__LW_AT__2.png Graph_Properties_

是否有任何计划在 CCS v20.x 或 v21.x 的后续更新中恢复这些用户可配置属性?
•自动刻度开/关(真/假)
•最大/最小 Y 值
•索引增量

在调试 C2000 MCU 应用时、关闭 Y 轴自动缩放以设置固定的最大值/最小值对于直观地监控 ADC 结果数据非常有用。 当我需要以更宽的采样间隔观察累积数据时、指数增量也至关重要。 非常感谢开发团队将这两个关键设置恢复到新的 CCS Graph 工具中。

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang-il、

    是的、您回答正确。 我们删除了一些我们认为较少使用的选项。 我们可以期待重新添加其中一些。

    [报价 userid=“4067“ url=“~/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1652540/codecomposer-ccs-v20-x-graph-tool-missing-auto-scale-on-off-max-min-y-value-and-index-increment-options ]•自动缩放开/关(正确/错误)

    我们实际上默认了一段时间的自动缩放、然后根据其他人的请求、我们改回固定值。 但两人之间却没有切换的余地。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴看到即将发布的 CCS 版本中包含这些缺失的功能。 谢谢你。