This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7:调试过程

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1650877/am62a7-debug-procedure

器件型号: AM62A7

您好、

我一直在研究 SK-AM62A7-Q1 LP 演变板。 启动后、我创建了 一个 C 文件、编译并运行良好、但我想从 CCS 20.04 调试代码、遗憾的是无法创建 C/C++工程。 我在 Google 上搜索过、但在之前的 CCS 12 中没有任何参考资料、当时那里有、但我想从 CCS20.04 开始搜索。 请提供一些文档、说明如何在 CCS 20.04 中创建 C/C++工程并使用 JTAG/GBD 工具调试代码。

 

此致、

Bhardwaj Kotha。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否尝试从头开始创建项目? 为什么您不尝试修改 SDK 中提供的空示例?

    SDK 中提供的空示例作为参考、您可以修改和构建自定义应用、这样就不必从头开始。

    此致、

    Tushar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tushar:

    请等待稍后的答复。 您能解释一下如何将 CCS 工程用作 C/C++工程来进行 Linux 代码调试吗? 提到这样做的过程,我想在这个项目中使用 GNU/gcc 编译器。


    此致、

    Bhardwaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      有关针对 Linux 代码进行 CCS 调试的步骤、请参阅 Apps-SPL-Debug-OpenOCD.html#debug-example guide。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供本文档、但在本项目中、 未提供项目的创建和构建。 是否有任何其他过程可通过以下方式创建 C/C++工程:只 能完成工程的创建、编译和调试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正如您所见、AM62Ax Linux SDK 的官方文档所示、入门指南列出了用于开发的工具。 该文档仅说明了如何使用 makefile 构建 SDK。 这确实意味着 SDK 只能使用 makefile 来构建、并且不支持基于 CCS 的构建。

    有关  详细信息、请参阅 Overview_Getting_Started_Guide。

    此致、

    Tushar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以创建 C/C++工程并构建代码。 我无法在 CCS20.4 中使用 GDB 调试代码。 在 CCS20.4 中是否有任何远程调试过程。  

    此致、

    Bhardwaj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    现在、我能够创建 C/C++工程并构建代码。

    您是否能够在 CCS 中构建 Linux 应用程序? 这是 MCU+SDK C/C++工程吗?

    我无法在 CCS20.4 中使用 GDB 调试代码。 在 CCS20.4 中是否有任何远程调试过程。  [/报价]

    您可以使用最新版本的 CCS v20.5.1 尝试此操作吗?

    此致、

    Tushar