This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:使用 CCS V12x 中的 DriverLib API 创建新的空工程时出现问题

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1653976/codecomposer-problem-with-creating-the-new-empty-project-using-driverlib-apis-in-ccs-v12x

部件号: CODECOMPOSER
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

您好、

我正在使用 Code Composer Studio (CCS) v12.x

当我尝试使用 DriverLib API 创建一个新的空工程时、在 New Project 向导中看不到任何与 DriverLib 相关的模板。 我在下图中突出显示了这一问题。

但是、从 C2000Ware 导入基于 DriverLib 的示例工程后、可使用 SysConfig 正常运行。 DriverLib API、SysConfig 生成和工程编译过程在导入的示例中按预期运行。

您能告诉我为什么在创建新工程时 DriverLib 工程模板不可用、以及如何启用它们吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    新的项目向导模板非常基本。 您应该按照下面所示链接中的建议浏览 Resource Explorer:

    然后、在 Resource Explorer 中、可以浏览 C2000Ware 以查找示例。 有一堆适用于 F280039C 的 driverlib 示例:

    请注意、不再支持 CCS 12.x。 如果您要启动新工程、可能需要了解如何使用我们最新的 CCS 20.x 版本。

    谢谢

    Ki