This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:SYSCFG 超链接 don't work

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1646517/ccstudio-theia-syscfg-hyperlink-don-t-work

部件号: CCSTUDIO-THEIA
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE

我将迁移到 theia CCS。

syscfg 屏幕上的超链接不起作用、例如、如果我复制并粘贴到 Word 文档中、那么我可以从 Word 中打开超链接、但从不从 CCS 中打开超链接、每次都很烦人、是否有解决方案?

选择 CLB 时、我将示例粘贴在此处:

  • 说明

可配置逻辑块 (CLB) 是一组可配置的块、可使用软件互连这些块以实现自定义数字逻辑功能。  SysConfig 资源

  • C2000 SysConfig — 有关如何使用         C2000 SysConfig 的分步指南
  • C2000 SysConfig — 利用         SysConfig 并借助 C2000 实时 MCU 加快开发速度

基础材料

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我假设您在 CCS 20.x 中使用 SysConfig CCS 和 SysConfig 的确切版本是什么? 您是否使用了 C2000Ware 中的示例? 如果是、C2000Ware 的版本以及具体的示例是什么?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、我在 CCS 20.5.1 中使用 SysConfig、我已为 F28379D LaunchPad 导入了示例代码、但未安装 C2000Ware。

    现在我在国外、所以直到下星期日 31 日我才能验证 SysConfig 的版本、但它是直接与 CCS20.5.1 软件包一起安装的、

    此致

    LV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、SysConfig 版本 1.27.1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经重现了这个问题。 已提交 TT。 跟踪链接为: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13444

    Thanka

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我会等待 CCS21.2.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    忽略我的最后一封邮件(我已经删除)。 CCS 21.2.0 的时间范围进一步推进(年底)。