This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:十六进制文件生成

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS0914

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1654428/codecomposer-hex-file-generation

部件号: CODECOMPOSER
主题中讨论的其他器件: TMS570LS0914

您好:

我正在使用 Code Composer Studio (CCS) 版本 12.2.0.00009 在 TMS570 和 TMS320 系列微控制器上进行软件开发。

当我使用引导加载程序将从 CCS 生成的十六进制文件刷写到器件上时、刷写过程成功完成。 但是、之后应用程序不会按预期运行。

相比之下、当我直接通过 CCS 刷写或调试相同代码时、它可以正确执行而不会出现任何问题。  

十六进制实用程序设置如下所示:

image.png

请帮助我解决问题。

谢谢、

Prajakta.

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    相比之下、当我直接通过 CCS 刷写或调试相同代码时、它可以正确执行而不会出现任何问题。  [/报价]

    您是刷写同一个十六进制文件还是刷写了 out 文件?

    您正在使用哪些器件?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    相比之下、当我直接通过 CCS 刷写或调试相同代码时、它可以正确执行而不会出现任何问题。 :这意味着没有引导加载程序和起始地址 0x000000000 ,如果我在调试 TI 模式下刷写代码,它会顺利执行并按预期运行。  

    2. 您是刷新同一个十六进制文件还是刷新了 OUT 文件? ==>OUT 文件(使用调试器 XDS100V3 刷写)

    3. 您使用的是哪些设备? => TMS570LS0914 和 TMS320f4900C(对于这两个器件,问题是相同的。 TMS570LS0914 优先考虑)

    除此之外、我还在另一个扩展线性格式工具的帮助下、使用二进制文件生成十六进制文件、并且外部生成的十六进制文件能够按预期与引导加载程序一起工作。 在 TI 版本模式下、引导加载程序地址为 0x00000000、十六进制文件以 0x00020000 开头。

    谢谢、

    Prajakta.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果*。out 文件正常工作、但*。hex 文件不能正常工作、则这可能是十六进制文件生成方式的问题。

    我将提请器件专家注意此主题、以便他们确认您的十六进制生成过程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。

    我在这里提到了我正在使用的步骤:  

      

    请提请器件专家注意该问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prajakta:

    您能否查看以下 e2e 以了解您是否已完成所有必需的步骤?

    CCS/TMS570LS0914:CCS 如何生成 TMS570 系列的十六进制文件? 需要设置哪些参数? -基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    谢谢。此致、

    Nikhil Dasan