This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-EM-CC35X1ET-DOC-CERT:LP-EM-CC35X1 EVM 和 CC3551ENJARSHR 的新工程未成功创建。

Guru**** 2973170 points

Other Parts Discussed in Thread: LP-EM-CC35X1, SYSCONFIG, CC3551E, LP-XDS110ET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1648585/lp-em-cc35x1et-doc-cert-new-project-is-not-creating-successfully-for-lp-em-cc35x1-evm-and-cc3551enjarshr

部件号: LP-EM-CC35X1ET-DOC-CERT
主题中讨论的其他器件: SysConfig、 LP-EM-CC35X1、 CC3551E、 LP-XDS110ET

尊敬的先生:

使用 SimpleLink WiFi SDK 9.13.01.04 EA、Toolbox 3.1.12 和 SysConfig 1.23.1 为 LP-EM-CC35X1 和 CC3551ENJARSHR 控制器使用 CCS IDE 20.4.1 时、我遇到以下问题。

  1. 导入的 TI 空工程问题

导入 TI 提供的“空“示例工程时、工程将成功导入。 刷写到 LP-EM-CC35X1 LaunchPad 后、工程中存在的默认 LED 闪烁代码可正常工作。

但是、如果我修改代码(例如,添加另一个 LED 闪烁逻辑或更改任何代码)并再次刷写工程、电路板仍会运行之前/旧的代码、而不是更新后的代码。

这表明:

  • 在控制器或中新生成的.out 或.bin 文件未正确更新

  • CCS 无法正确刷写修改后的应用程序。

因此、添加到导入工程的任何新更改都不会反映在硬件上。

 环境详细信息:

  • CCS IDE 版本:20.4.1

  • SDK:simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea

  • 工具箱版本:3.1.12

  • SysConfig:1.23.1
  • 器件:LP-EM-CC35X1

  1. 新的空工程创建问题

当我尝试在 CCS IDE 中为 CC3551ENJARSHR 控制器创建一个新的空工程时:

  • CCS 要求下载其他工具/组件。

  • 下载并安装所需工具后、便会创建工程。

但是、在写入一个简单的 LED 闪烁程序后:

  • board.html 文件未成功生成、

  • CCS 显示与 board.html 生成相关的误差、

  • 并且项目创建/设置未正确完成。

由于此问题、新创建的自定义工程无法正常工作。

  1. 只有 TI 导入的工程可正常工作

当前:

  • 只有 TI 示例/导入的工程可以正常工作、

  • 但任何新创建的自定义工程都无法正常工作。

我想了解:

  • 为什么修改后的导入工程仍在运行旧代码、

  • 为什么 board.html 生成在新创建的工程中失败、

  • 以及正确创建 CC3551 工程需要哪些其他 CCS/SDK 配置。

环境详细信息:

  • CCS IDE 版本:20.4.1

  • SDK:simplelink_wifi_sdk_9_13_01_04_ea

  • 工具箱版本:3.1.12

  • SysConfig:1.23.1
  • 器件:CC3551ENJARSHR

谢谢。此致、
Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    您使用的是哪个电路板版本?

    SDK 9.13 和工具箱 3.1.12 非常旧、我们已经转向 SDK 10.10 和工具箱 v4(支持 Rev A LaunchPad)。 您使用的旧软件仅与我们 LaunchPad 的旧版本兼容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的澄清。

    我目前使用的是 LP-EM-CC35X1 REV3 LaunchPad。

    我的开发环境详细信息如下:

    • CCS IDE 版本:20.4.1

    • SimpleLink WiFi SDK:9.13.01.04 EA

    • 工具箱版本:3.1.12

    • SysConfig 版本:1.23.1

    如您所述、我当前使用的软件版本可能与 Rev3 LaunchPad 不完全兼容。

    请您提出以下建议:

    1. LP-EM-CC35X1 REV3 的建议 CCS IDE 版本

    2. 正确的 SimpleLink WiFi SDK 版本

    3. 兼容的工具箱和 SysConfig 版本

    4. 是否需要使用较新的 SDK/工具版本来重新创建现有导入的示例工程

    此外、此软件/硬件版本不匹配是否会导致以下问题?

    • 重新刷写后旧代码仍在运行

    • 新创建的工程中 board.html 生成失败

    此外、我在 CCS IDE 中遇到了新的工程创建问题。

    当我为 CC3551ENJARSHR 控制器创建新的空工程时、CCS 要求安装其他工具/组件。 安装后会创建工程、但 board.html 生成失败、工程设置无法正确完成。

    由于此问题、新创建的自定义工程无法正常工作、而只有 TI 导入的示例工程可以正常工作。

    此问题是否也可能与软件版本和 LaunchPad Rev3 兼容性不匹配有关?

    谢谢。此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    Rev E3 是采用 9.13 SDK 和 3.1.12 工具箱的正确 Launchpad、但 Rev E3 不是我们最新的 LaunchPad;这将是 Rev A。您没有切换的任何原因?

    无论如何、该 SDK 已知的 CCS 版本是 CCS 20.1.1(已知 CCS 12.8.1 也起作用)。 您是否确保按照用户指南中的说明执行这些步骤?

    您可以使用我们最新的 SDK 和 CCS 20.4+避免所有这一切

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    目前、我正在使用 CCS 版本 20.1.1 以及以下工具:

    • SDK:9.13.01.04

    • SimpleLink WiFi 工具箱:3.1.12

    • SysConfig:1.23.1

    我按照用户指南中提到的说明完成了设置、并且所有工具箱路径和组件都可以在“CCS Preferences“部分正确看到。

    我还想提一下 LP-EM-CC355X1 Rev E3 板的另一个问题。 TI 示例工程正常运行。 但是、当我创建一个新的空工程并编写一个简单的 LED 闪烁代码时、刷写过程似乎无法正确擦除或更新闪存。

    刷写新代码后、电路板继续运行之前刷写的应用程序、而不是更新的程序。

    此外、即使在 TI 工作示例项目中、如果我修改另一个外设的代码或更改引脚连接、然后刷写更新的代码、电路板仍会运行之前刷写的旧代码、而不执行新的更改。

    请告诉我 您为 LP-EM-CC35X1 Rev E3 板推荐的版本和 SDK。  

    谢谢。此致
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我想提一下、我的最后一个项目基于 CC3551ENJARSHR 控制器。 目前、我使用 LP-EM-CC35X1 修订版 E3 LaunchPad 仅用于评估和试用。

    您能告诉我以下适用于 CC3551ENJARSHR 控制器的推荐兼容版本工具吗?

    • CCS IDE 版本
    • SimpleLink WiFi SDK 版本
    • SimpleLink WiFi 工具箱版本
    • SysConfig 版本

    目前、我使用的是:

    • CCS 20.1.1
    • SDK 9.13.01.04
    • SimpleLink WiFi 工具箱 3.1.12
    • SysConfig 1.23.1

    请建议使用 CC3551ENJARSHR 控制器实现稳定开发所需的推荐软件版本和开发设置。

    谢谢。此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shubham、我不确定使用 CCS 20.1.1 后会发生什么情况。 您是否可以使用 CCS 12.8.1 并按照此 CCS 版本的 CCS 设置步骤操作? 我刚才运行了一个驱动程序示例 、从中添加了一个 UART 实例、能够调试(刷写)我的工程。 您的 SDK、工具箱版本和 SysConfig 与您正在使用的 Rev E3 板是最新的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想再次强调一下、此电路板是预量产的、不受支持。 如果存在功能差距或其他错误、我们将无法提供支持。 如前所述、该电路板与最新的 SDK、软件等不兼容

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您对 LP-EM-CC35X1 Rev E3 板的阐释。  

    我的项目基于 CC3551ENJARSHR 控制器。

    您能否给出关于 CC3551ENJARSHR 器件的建议开发设置、包括:

    • CCS IDE 版本
    • SimpleLink Wi-Fi SDK 版本
    • SimpleLink Wi-Fi 工具箱版本
    • SysConfig 版本
    • 所需的任何其他工具或软件

    我希望将我的开发环境与官方推荐的软件版本保持一致、以便在 CC3551ENJARSHR 控制器上进行稳定开发。

    感谢您的支持和指导。

    谢谢。此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以拍下电路板的照片、这样我就可以看到器件标识了吗?

    请参阅本指南 — www.ti.com/.../swrz167.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、您能否获取我们的最新器件和软件、以便我们能够为您提供更好的支持?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的先生:  

    感谢您的答复。

    请查找我们的定制电路板随附的显示器件标识的图像。

    器件上的标记为:

    CC3551
    ENJA
    TI 5B8B
    AJX G4

    这是我们工程硬件中使用的控制器。

    谢谢。此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生、据我所知、最新的软件版本是在五月推出的。 我应该下载并使用最新的 5 月版本、还是应该继续使用 3 月版本?

    您能否说明建议使用 CC3551ENJARSHR 器件进行开发时使用哪些版本?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、  

    请允许我确认您的器件型号的详细信息 — 但是,您可以选择在 5 月或 3 月使用;这两种器件都适用于同一器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Shubham,发布的 SDK(与 10.10+)工作.

    请确保使用随 SDK 一起下载的相关软件、例如 SDK 10.00.18 使用 Toolbox 4.1.16 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的更新。 据我所知、3 月份和 5 月份的版本都与该器件兼容。 我将继续使用其中一个版本进行评估、并等待您对特定器件型号详细信息的确认。

    此外、下载和安装推荐的 CCS、SDK、SysConfig 和工具箱版本后、您能指导我正确的集成过程吗? 如果有任何文档或步骤可以帮助我正确地为器件设置开发环境、我将不胜感激。

    谢谢。此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我还有一个关于外部 QSPI 闪存配置的问题。

    在我们的定制硬件中、我们使用 IS25LP064A-JBLE QSPI 闪存存储器。 在 CCS SysConfig 文件中配置 XSPI 外设时、我注意到这个闪存器件型号在“已用硬件(闪存器件型号)“列表中不可用。 可用选项包括 IS25WJ032F、IS25WJ064F、W25Q32JW、W25Q64JW 等设备。 但不包括 IS25LP064A。

    您能指导我如何在 SysConfig 中配置 IS25LP064A-JBLE 闪存吗? 是否可以选择等效闪存器件、或者是否需要任何其他配置来支持该闪存存储器?

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shubham,我将需要再次检查这个,看看你是否可以使用等效的闪存类型,即使它不是一个列出.

    感谢您的查询。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的回复和对此的研究。

    如果您能尽可能提供有关 CCS IDE、SDK、SysConfig、Toolbox 版本和 IS25LP064A 闪存配置的更新、不胜感激。 我们已向客户承诺项目时间表、初始设置和评估活动取决于这些详细信息。

    开发环境和闪存配置完成后、我将能够更高效地继续其余的开发活动。 您的指导将非常有助于确保项目按计划进行。

    感谢您的支持和帮助。

    此致、
    Shubham Patil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    我研究了我们支持的闪存芯片与您所需的闪存芯片之间的差异、一个关键区别是工作电压。 您的电压为 3V、但所有等效尺寸的 NOR 闪存都以 1.8V 的电压运行。

    您必须使用在 3V 电压下运行的特定闪存芯片是否有原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您了解闪存兼容性的详细信息。

    关于 IS25LP064A 闪存器件、我将确认我们硬件团队的具体要求、并尽快回复您。

    同时、您能否提供有关为 CC3551E 器件推荐的 CCS IDE、CCS 工具箱、SysConfig 和 SimpleLink Wi-Fi SDK 版本的指导? 建立开发环境目前是我们的优先事项、这些信息将帮助我们继续开展初始开发活动。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、最新的 CCS IDE 为 20.5、但 20.4.1 也是已知的工作版本。 对于 SimpleLink Wi-Fi SDK、您可以使用 5 月的最新版本、该版本有一些改进、但 10.00.18(3 月发布)正常工作。  

    下载 SDK 时、相应的 SYSCFG 和 Wi-Fi 工具箱会随附安装、这样您将知道要使用的兼容版本。

    例如、安装 10.00.18 SDK 时、4.1.16 工具箱和 1.26.3 会随它一起安装、因此您需要将它们一起使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您对 CCS IDE、SimpleLink Wi-Fi SDK、SysConfig 和 Wi-Fi 工具箱版本的阐释。

    下载并安装 SDK、SysConfig 和 Wi-Fi 工具箱后、CCS IDE 中是否需要任何其他集成或设置过程? 如果是、您能否分享建议的步骤或介绍 CC3551E 器件完整开发环境设置的任何文档?

    在继续进行进一步的开发活动之前、我希望确保正确配置开发环境。

    感谢您的支持。

    谢谢。此致、
    Shubham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据 CC3551ENJARSHR 数据表、VDD_SF 引脚支持 1.8V 和 3.3V 工作电压。 在我们的硬件设计中、VDD_SF 连接到 3.3V 电源轨。 由于外部 QSPI 闪存由 VDD_SF 域供电、因此我们选择了在 3.3V 下运行的 IS25LP064A-JBLE 闪存器件。

    因此、我们选择此闪存 IC 是为了与电路板设计中使用的 3.3V VDD_SF 配置相匹配。 闪存器件已组装在我们的定制硬件上。

    作为参考、请查看所附的数据表屏幕截图和原理图、其中显示 VDD_SF 引脚支持 1.8V 和 3.3V 工作电压、并连接到我们设计中的 3.3V 电源。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生、

    我已下载并安装 CCS IDE 20.5.1、SimpleLink Wi-Fi SDK 10.00.18、工具箱 4.1.16 和 SysConfig 1.26.3。

    请你尽早答复、因为我的工作目前被搁置、我无法继续下去?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    对于外部闪存查询、我们仅支持 1V8。 请参阅硬件集成 指南。

    建议您看看是否可以使用引脚兼容的 1V8 器件、然后确定如何从 3V 电源轨切换到 1V8 电源轨。

    除此之外、您还拥有正确的软件、只需导入一些示例并试用这些示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、先生、

    感谢您提供的信息。

    我已下载并安装 CCS IDE 20.5.1、SimpleLink Wi-Fi SDK 10.00.18、工具箱 4.1.16 和 SysConfig 1.26.3。

    您能否分享介绍 CC3551E 器件完整开发环境设置的建议步骤或任何文档? 了解正确的配置并开始开发会非常有帮助。

    在过去的三天里、我一直在等待您的指导。 由于我当前的工作依赖于此设置、因此我的发展活动处于暂停状态。  我们还为客户提供了一个时间表、这一延误正在影响我们的项目进度。

    请尽早提供必要的信息、以便我能够继续开展工作。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    很抱歉错过了详细信息。

    请导航到 docs 文件夹(位于 SDK 的根目录中)并打开 Documentation_Overview HTML 文件。 我建议您浏览以下两个链接:

    快速入门和用户指南会对您有所帮助;请注意、如果您已经按照快速入门指南所示激活器件、则将跳过这些步骤。  

    之后、导航至 CCS 并导入一个示例、正如我在上一条消息中提到的那样:

    如果您仍有问题、请随时告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的指导。

    我查看了 SDK 文档中的快速入门指南和用户指南、并在 CCS 中成功创建了新的 CC3551E 工程。 我还成功构建了该工程。

    但是、当我启动调试会话时、在 Debug Output 窗口中会遇到以下错误:

    CS_DAP_0: GEL: Error while executing GEL_Reset(): A reset is not allowed at this time
    
    GEL: Error while executing OnPreDisconnect():
    Could not read 0x41902410: execution state prevented access

    工程编程成功、但 CCS 会在调试/复位过程中报告上述错误。 因此、我无法正确调试应用。

    请参阅上面随附的调试输出窗口屏幕截图。

    您能否帮助我了解此问题的原因并建议适当的解决方案?

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    您出现的错误正是刷写器件而不是启动调试会话时会看到的错误。 这是因为在刷写器件时、您不会提供已签名的调试请求、因此访问寄存器等的尝试将被阻止。

    但是、由于您说您在调试会话中获得此内容、我发现这非常奇怪。 我将忽略以下内容:

    CS_DAP_0:GEL:执行 GEL_Reset () 时出错:此时不允许复位
    在 GEL_Reset () 处

    看到器件后、您仍将能够成功调试/刷写器件。

    您能否转至“Debug“选项卡下的 launch.json (gear)、让我知道您在其中看到的内容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您尝试调试我们的网络示例(网络终端,初学者)时、这也是个问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    是的、我在调试 TI 示例工程时也观察到相同的消息。

    我测试了 empty_LP_EM_CC35X1_freertos_ticlang 示例工程、Debug Output 显示以下消息:

    • GEL:执行 GEL_Reset () 时出错:此时不允许复位
    • GEL:执行 OnPreDisconnect () 时出错:无法读取 0x41902410:执行状态阻止访问

    但是、该工程仍然能够成功地构建、刷写并进入调试会话。

    您能否告诉我这些消息是否符合预期、或者它们是否表明我的设置存在配置问题?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    是的、正如我在之前的答复中所说的、这些消息是正常的。

    您的 launch.json 看起来也不错、但它们看起来像您的工程使用的是较旧的 SDK。

    较新的版本具有 launch.json 配置、这些配置通常看起来像这样并更加简化:

    {
          “name“: “uart2echo_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang“、
          “类型“: “CCS-debug“、
          “请求“: “启动“、
          “projectInfo“:{
            “name“: “uart2echo_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang“、
            “ResourceID“: “/uart2echo_LP_EM_CC35X1 _freertos_ticlang“、
            “loadSymbolsOnly“: true
          }、
          “连接“:[
            {
              “name“: “USB XDS110 Texas Instruments 调试探针“、
              “核心“:[
                {
                  “name“: “APP_MCU“、
                  “debugerSettings“:{
                    “数据“: “\“1.0\“ 编码=“UTF-8\“ standalone =“no\“ ?>\n“
                  }
                }
              ]
            }
          ]
        }
    但是、由于可以进行调试、编译和闪存等操作、因此无需担心。 我之前在 10.10 SDK 工程上看到了 launch.json 配置工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的澄清。

    我想提一下、我当前使用的是最新的 SimpleLink Wi-Fi SDK (10.00.18)、SysConfig 1.26.3、CCS 20.5.1 和 SimpleLink Wi-Fi Toolbox 4.1.16。

    当我通过 SDK 示例创建新工程时、生成的 launch.json 与您共享的简化格式类似。

    但是、对于这个工程、我根据 TI 之前提供的设置文档添加了额外的 launch.json 配置、我们之前也做了这些配置。 本文档专门指导我们使用工具箱路径和 XDS110 序列号配置添加“loadSymbolsOnly“、“AutoBuild“和“targetConfigs/CC35X1 .ccxml“调试器设置等条目。 因此、即使工程当前正在使用最新的 SDK 和工具、launch.json 可能看起来与旧的工程格式类似。

    此外、今天我将使用最新的 SDK 创建一个新工程、而无需在生成的 launch.json 中添加任何额外配置。 然后、我将构建、刷写和调试该工程、以验证一切是否都使用默认配置正常工作。

    由于编译、闪存和调试操作当前正常运行、因此我知道现有配置是可以接受的、不会导致任何问题。

    感谢您的支持和澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据建议、我使用最新的 SimpleLink Wi-Fi SDK (10.00.18) 创建了一个新工程、而无需向生成的 launch.json 中添加任何额外配置。

    我附上了两个屏幕截图以供参考:

    1. 第一个屏幕截图展示了创建新工程时自动生成的 launch.json。 未对该文件进行任何手动修改。

    2. 第二个屏幕截图显示了我尝试刷写和调试工程时的调试输出。

    项目编译成功。 但是、在调试/闪存操作期间、目标看起来不会正确复位、我收到以下错误:

    “GEL:执行 GEL_Reset () 时出错:此时不允许复位“

    然后:

    “停止目标 CPU 时出现问题:(错误–2062)“

    因此、代码未成功加载到电路板上、并且我未观察到应用的任何输出。

    您能否查看随附的屏幕截图、告诉我最新的 SDK 是否需要任何附加配置、或者我是否应该检查关于目标复位/调试设置的内容?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    根据我所见、您的设置正确。 我以前看到过您的错误、但它并不一致;您能坚持使用以前的设置、因为它适合您吗?

    我假设您已经尝试拔下器件再将其重新插入吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您的指导和支持。

    我将继续使用现有的 launch.json 格式、因为它在当前设置中可以正常工作。 如果我将来遇到任何问题、我会向您提供详细信息。

    我有一个关于在 CCS 中创建项目的问题。 当我创建一个新的空工程时、生成的 empty.c 文件包含一个 mainThread() 函数。 这是否意味着在 CCS 中创建的所有工程默认都基于 FreeRTOS、或者是否取决于工程创建期间选择的工程模板或配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我正在使用 LP-XDS110ET 调试器在定制 Renu 板上对 CC3551E 器件进行刷写/调试。

    对于调试器连接、我仅在 LP-XDS110ET 和 CC3551E 目标板之间连接以下四个信号:

    • GND
    • 复位
    • SWDIO
    • SWCLK

    尝试刷写工程时、CCS 会报告以下错误:

    “CS_DAP_0:连接到目标时出错:(错误–614 @ 0x0)目标指示前一个 SWD 请求存在错误条件。“

    但是、可以使用相同的 CCS 版本、SDK 版本和调试器在 LP-EM-CC35X1 EVK 上成功刷写相同的工程。

    您能否确认上述四个连接是否足以对 CC3551E 器件进行编程/调试、或者 LP-XDS110ET 和目标板之间是否需要任何其他信号?

    我随附了屏幕截图、其中显示了调试器连接和 CCS 错误消息。 您能回顾一下它们并告诉我、是否发现连接设置存在任何问题或是否需要连接任何其他引脚?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来看第一个问题、因为我将需要花一些时间调查您的 SWD 信号、是的、这些示例都使用 FreeRTOS、您还可以在我们的 SYSCFG 中看到、FreeRTOS 是您自己配置的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shubham、

    我看到您没有连接 VCC (VIO1 - 3V3)。 请确保此连接也已建立。