This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-SDK:原理图验证

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6047, MSP-FET, MSP430FR6043, TPD4E1U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1654005/msp430-sdk-schematic-verification

部件号: MSP430-SDK
主题中讨论的其他器件: TPD4E1U06 、MSP430FR6047 、MSP430FR6043、MSP-FET

MSP430FR6043.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我们通常在星期五进行原理图审阅、届时整个 MSP 硬件客户支持团队会一起审阅原理图。 您是否可以等到星期五、以便我们可以与团队一起对此进行全面的审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    根据原理图、它应该用于水表应用、请参阅我在下面的注释。

    1.请确保不同接地层 (GND/USS_GND/RF_GND) 之间的正确隔离、根据当前原理图、似乎所有接地都使用相同的符号、没有明显的不同网络标签。

    2. USS_IN 应受到仔细保护、因为如果器件根据我们的经验在恶劣环境中运行、可能会因静电击穿而损坏、因此建议  在板中保留 ESD 保护电路空间以进行备份、例如使用 TVS 管 TPD4E1U06 进行保护、如下所示。

    3.您的 Pin71 PVCC1 似乎没有连接,请确保所有的 VCC 和 GND 引脚都连接正确。

    4.我们将 JTAG_TXD 和 JTAG_RXD 连接到 UART TXD/RXD 以进行数据传输、但 似乎 您没有将它们连接到 UART 引脚 、但如果您不使用它们进行通信、应该没问题、请仔细检查。

    谢谢

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们最初用于水表应用 MSP430FR6047 直接从控制器连接到线轴、无需额外电路(串联电容器和电阻器)。在 MSP430FR6043 中、我们看到了 OPA836IDBVT、SN74LVC2T45DCTR 和 TS5A9411DCKR 芯片以及线轴连接所需的其他元件、请检查并确认。 我们只希望水表应用我们需要精确的水表滑阀回路。 请分享示例图(如果有)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    我相信您已经检查 了 TIDM-02005 原理图 、该原理图包含气体应用特别需要的许多模拟元件、但如果您查看 水表的 MSP430FR6043 参考设计指南: TIDM-02005 参考设计 “Chapter 3.1.1.1.1 Hardware Modifications for Water Meter Operation “(适用于水表运行的第 3.1.1.1.1 章硬件修改)如下所示、您会发现需要移除跳线以禁用这些组件 、从而可用于水应用  、这与 MSP430FR6047 的设计几乎相同、因此它应该能正常显示当前原理图、无需额外的电路。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    请找到随附的更新后的原理图以进行验证。

    在水表应用中、需要通过显示屏、SPI 和线轴连接的接口。 此外、我们还需要两个 UART:

    1. 一个用于调试目的的 UART。
    2. 一个 UART、用于与传感器通信。

    但是、根据当前引脚分配、似乎所有可用的引脚都已分配。 您能否查看原理图、并建议在满足显示屏、SPI 和滑阀接口要求的同时、是否可以配置任何备用引脚并将其用作额外的 UART?

    请告知我们您的建议。

    谢谢。此致、

    1. Rajesh M
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../WATER_5F00_METER_5F00_20062026.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    如果您使用 Spy-Bi-Wire (SBW) 来刷写固件和代码调试、并且只获取 4 个引脚 (TEST、RESET、VCC、VSS)、那么您可以使用引脚 19 和引脚 20 作为另一个 UART。

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    感谢您发送编修。

    我们有一个 MSP-FET 调试器、可执行所需的测试、并向您更新结果。

    除了调试方面、您能否查看并确认原理图是否适用于水表应用、或者是否需要整合任何其他电路/元件? 由于我们计划很快继续 PCB 设计、因此我们希望在进入布局阶段之前最终确定原理图。

    请分享您的建议和建议。

    此致、

    Rajesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    根据您的建议,我们已经使用 具有 4 个引脚 (TEST、RESET、VCC、VSS ) 的 MSP-FET 调试器和 MSP430FR6047 板(我们已经有板可用)测试了  编程和调试,但它失败了,但如果我们连接 1 VCC ;2 -TEST ;3- TDO ;4- TDI ;5- TMS;6- TCK;7 - RESET ; 8- GND 它 的编程和使用相同的 MSP-FET 调试器。 我们使用 Code Composer Studio 12.8.1 时可能遇到什么问题?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我们仍在等待您的回复、请检查并更新。

    Rajesh M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajesh:

    关于原理图、

    1.关于您的 线轴/换能器 连接,请移除 R75 和 R74 ,或将它们放在连接器 J4 侧,而不是 MCU 侧,如下所示。

    2.对于 PVCC1,它应该来自与 VCC 过滤电容器的 PVCC 相同的源,它不应直接连接到 VCC。

    除了上面提到的两点,它看起来很适合水的应用。

    关于 使用 MSP-FET 进行 SBW 调试、请按照以下连接进行重试。

    TEST (BOARD)--> TCK (MSP-FET)

    RESET (BOARD)-> TDO/TDI (MSP-FET)

    此致、
    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我已在两侧的连接下方进行了连接、

     电路板 (CON1)             MSP-FET

    1) VCC(第 1 个引脚)=========== >4 (VTARGET)

    2) GND(第 8 引脚)============ >9 th 引脚  

    3) TEST/SBWTCK(第 2 个引脚)========== > 7 (SBWTCK)

    4) RST/NMI/SBWTDIO(7 th 引脚)======== >1 (SBWTDIO)

      仍然没有使用上述 4 引脚连接进行编程 CCS 端所需的任何设置、请建议使用相同的设置、如果我们尝试使用 8 引脚连接器且 MSP-FET 正常工作、也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashok:

    无需在 CCS 中进行修改、请尝试将电路板 VCC 连接到 MSP-FET VCC_TOOL(引脚 2)、这可能是由电源不足引起的。  此外、电路板可以单独供电、然后只有 使用 MSP-FET 连接 GND、测试、复位才能正常工作。

    此致、
    彼得