This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:CCS 在哪里找到变量 ProjName 的值

Guru**** 3012730 points

Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1657016/f29h859tu-q1-where-does-ccs-find-the-value-for-the-variable-projname

器件型号: F29H859TU-Q1
主题: CCSTUDIO 中讨论的其他器件

您好:

我在 CCS 中创建了一个名为 Toto 的工程。

我在一个新文件夹中复制了一份 Toto、并希望它成为 Titi。

我在复制项目的所有文件中搜索了 Toto、并用 Titi 替换了 Toto。

我还重命名了 Toto.theia-workspace 和 Toto__ssyscfg.syscfg 文件。

但是、尽管 Toto 的任何文件中不再有跟踪、但 CCS 仍显示“Folder:Toto“、ProjName 仍等于 Toto。

1/ CCS 在哪里可以找到工程名称?

2/为什么这些信息不存储在 CCS 工程的某个文件中?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ronan:

    对我来说就是这些步骤。 重命名必要的文件和文件夹后、您可以删除所有具有旧工程名称的较旧.map、.out 等文件。 如果可能、尝试重新加载 CCS。 我将联系您至 CCS 专家以供将来专家使用。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1/ CCS 在哪里可以找到项目名称?

    它位于一个项目元数据文件 (.*project) 中。 可能是.project 本身

    2/为什么此信息不存储在 CCS 项目中的某个文件中?

    您可能需要清除所有重新同步的工作区缓存:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-ccstudio-ide-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将来要复制工程、我建议在 CCSTUDIO 中右键点击该工程并选择“Duplicate“。 这将允许您创建副本并更改新副本的名称。 这需要确保工程文件中的所有内容都已更新。

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ki、

    感谢您提供的信息、这是正常工作。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    我正在使用 CCS 20.5.1、但我没有“重复“。

    Ronan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 CCS 20.5.1、但我没有“重复“。

    这是因为您使用的是一个多根工作区环境、其中一个“根“实际上是您的工程文件夹。 在以下情况下、您将无法重命名/复制工程:

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_project-management.html#multi-root-workspace

    我假设在导入工程时、您选择了“在原始位置导入工程“、从而在 IDE 中将工程文件夹添加为另一个“根“。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道是谁创建了这个工程/工作区、只得到了一个 zip 文件、用于通过副本创建多个工程。

    感谢您提供的信息、我将研究他们以了解我们应该如何创建工程。