This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:CCS 12 不能有 2 个版本的 DSP/BIOS ?

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1656667/tms320f28335-ccs-12-cannot-have-2-versions-of-dsp-bios

器件型号: TMS320F28335

尝试迁移使用 DSP/BIOS 5.41.4.18 的旧工程。 已尝试将其添加到 CCS12 中。 这是否意味着 CCS 12 只能支持一个版本的 DSP/BIOS? 如果我有两个工程各自使用不同版本的 DSP/BIOS、在 CCS 12 中如何工作? 正在尝试迁移较旧的项目。

由于依赖关系冲突、无法完成安装。
  正在安装的软件:BIOS 5.41.4.18 (com.ti.bios_5.41.4.18.feature.group 5.41.4.18)
  当前安装的软件:DSP/BIOS(IDE 客户端)5.42.1.09 (com.ti.rtsc.DSPBIOS.product.ui.feature.group 5.42.1.09)
  一次只能安装以下一项:  
   BIOS 5 RTA 插件 5.42.1.09 (com.ti.bios.RTA 5.42.1.09)
   BIOS 5 RTA 插件 5.41.4.18 (com.ti.bios.RTA 5.41.4.18)
  不能满足依赖关系:
   出发地:BIOS 5.41.4.18 (com.ti.bios_5.41.4.18.feature.group 5.41.4.18)
   转至:org.eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.bios.rta [5.41.4.18、5.41.4.18]
  不能满足依赖关系:
   发件人:DSP/BIOS(IDE 客户端)5.42.1.09 (com.ti.rtsc.DSPBIOS.product.ui.feature.group 5.42.1.09)
   转至:org.eclipse.equinox.p2.iu;com.ti.bios.rta [5.42.1.09、5.42.1.09]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、
    我会回来的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、CCS 12 一次只能支持一个 DSP/BIOS 版本。 这是一个基本的 Eclipse 平台限制—DSP/BIOS 5.41.4.18 和 5.42.1.09 都需要自己的特定版本 com.ti.bios.rta (BIOS 5 RTA 插件)组件、而 Eclipse 只允许安装该插件的一个实例

    权变措施

    选项 1:将旧工程迁移到 DSP/BIOS 5.42.1.09 (如果可行,最简单)如果 5.41.4.18 工程可以在 5.42.1.09 的基础上进行构建而没有出现问题、这将完全消除多版本问题。

    选项 2:维护单独的 CCS 安装在不同的目录下安装 CCS 12 两次、一个使用 DSP/BIOS 5.41.4.18、另一个使用 5.42.1.09。 每个安装都有自己的工作区。

    选项 3:清理工作区方法 (如果一次只需要一个版本)除所需的 DSP/BIOS 版本外、删除所有版本、创建一个全新的工作区、让 CCS 仅重新发现该版本。 当您需要其他版本时、请交换并重复