This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:重复 Git(内置)扩展错误"右侧'实例不是对象"

Guru**** 2998400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1654658/codecomposer-recurrent-git-built-in-extension-error-right-hand-side-of-instanceof-is-not-an-object

部件号: CODECOMPOSER

在 Code Compose Studio v20.5.1.12 中使用 Git(内置)`v1.95.3`扩展时、尝试任何主要的 Git 操作时会出现一个弹出错误窗口 apperas。 此错误窗口的内容为:

Git:'instanceof 的右侧不是一个对象

这说明所有操作都成功完成、并且 Git 日志和 CCS 开发者工具控制台中都不存在错误。

使用 Git 扩展文件夹设置进行  整形,我发现只有在选项 Close Diff On Operation 设置为 true 时,这个问题才存在。
我还发现,至少一次,第一次 关闭工序上的差异操作 将尝试执行至少一个打开的差异 选项卡,重复的问题可以永久解决! 我已尝试重复上面列出的步骤、但反复出现的错误现在不会消失、我必须将 Close Diff On Operation 设置 为 false 来解决问题。