This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280037:错误 1135 @ x0

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1659974/tms320f280037-error-1135-x0

器件型号: TMS320F280037

image.png

 

我开始从蓝色中得到这个错误。  进行故障排除的几周时间。  我已经尝试过 2 个 XDS110 和 2 个 PCB 组件、它们之前都可以正常工作、但每个组件都有相同的误差。  我重新启动了笔记本电脑并再次尝试了相同的结果。   

测试连接报告无错误。 (请参阅下面的)。  

 

我还需要查看哪些内容?

谢谢

 

[开始:Texas Instruments XDS110 USB 调试探针]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -S integrity

【结果】


----- 【打印线路板配置路径名】------------------------------------

C:\Users\truexd\AppData\Local\TEXASI~1\ccs\
  ccs1281\0\0\BrdDat\testBoard.dat

----- 【打印重置命令软件日志文件】------------------------------------

该实用程序选择了 100/110/510 类产品。
此实用程序将加载适配器'jioxds110.dll'。
库构建日期为“STEP 26 2024“。
库构建时间为“10:09:41“。
库软件包版本为“20.0.0.3178“。
库组件版本为“35.35.0.0 “。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为“5“(0x00000005)。
控制器的插入长度为“0“(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- 【打印重置命令硬件日志文件】------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 XDS110。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 XDS110 功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为“0“(0x0000)。

----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG IR 完整性扫描测试已成功。

----- [对 JTAG DR 执行完整性扫描测试]--------------------

此测试将使用 64 个 32 位字的块。
该测试仅应用一次。

使用 0xFFFFFFFF 进行测试。
扫描测试:1、跳过:0、失败:0
使用 0x00000000 执行测试。
扫描测试:2、跳过:0、失败:0
使用 0xFE03E0E2 进行测试。
扫描测试:3、跳过:0、失败:0
使用 0x01FC1F1D 进行测试。
扫描测试:4、跳过:0、失败:0
使用 0x5533CCAA 进行测试。
扫描测试:5、跳过:0、失败:0
使用 0xAACC3355 进行测试。
扫描测试:6、跳过:0、失败:0
所有值均已正确扫描。

JTAG DR Integrity scan-test 已成功。

[结束:Texas Instruments XDS110 USB 调试探针]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    请查看我们的 JTAG 连接调试文档。 具体来说、表 4-1 说明了可帮助调试问题的一些步骤。  

    此致、
    Aj Favela.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是针对该错误的调试步骤:

    此错误消息通常是由硬件相关问题引起的。 验证 VDDIO/VDDIO/VDDIO/VDDIO/ VDD 是否正确供电。 确认 XRSn 置为高电平有效、表示器件正常退出复位。 JTAG 电缆较长、端接不当或电容过大也会降低 JTAG 信号完整性。

    所有这些都可以。 VDD 在规格范围内、XRSn 为高电平、电缆约为 6 英寸长。  多年来、我一直使用这种类型的电缆、没有任何问题。

    如果这些不正常、测试连接是否通过?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在连接正常和失败之间对.ccxml 文件进行了任何更改?

    此外、如果尚未将器件置于等待引导模式、您能否将其置于等待引导模式? 这可通过遵循下表来实现。

    此致、
    Aj Favela.