This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:"Modern 和 quot;CCS 格式与经典 Eclipse 的问题

Guru**** 2968480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1657454/ccstudio-theia-issues-with-modern-ccs-theia-formating-vs-classic-eclipse

部件号: CCSTUDIO-THEIA

在设置 CCS 时遇到问题、例如 C/CPP 支撑的代码完成等基本操作

我已经使用了以前版本的 eclipse IDE 与其他供应商,这些选项很容易找到和调整。   

我找不到将 c/cpp 支架更改为 K&R 的方法  我看了扩展名、并尝试创建.clang-format 文件、但它们不起作用。

感谢任何帮助或链接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我找不到一种方法将 c/cpp 支架更改为 K&R  我查看了扩展名、并尝试创建.clang-format 文件、但它们不起作用。

    我认为您需要 Clang 格式扩展才能正常工作。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实尝试过、但它似乎不起作用。  我看了看设置,没有看到任何调整支撑的东西。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Theia 将会熔断。  他们需要带回经典的基于月食的工具和垃圾这种基于电子的 VSCode-like 垃圾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我曾经和迈克·斯特罗文一起工作……我尝试了经典的 CCS 月食、但它缺少了我所见过的一些基于 NXP 月食的季食 (KDS、S32K Design studio) 的许多功能、似乎和 Theia 一样糟糕。  我想 TI 并不会让 IDE 嵌入式开发人员变得友好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、他们一直在抑制事情...  我有它做一些我希望它做的事情,但我不得不把我的.clang-format 文件放在我的主文件夹中。  如果你想的话,我可以给你发电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会很感激的!