This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:无法修改项目属性

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1661893/ccstudio-theia-project-properties-cannot-be-modified

部件号: CCSTUDIO-THEIA
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

您好支持团队:

在 CCS 21 下、.ccsproject 的 templateProperties.origin 中似乎有无效的路径会导致“Project Properties“窗口无法保存任何更改。 点击“保存并关闭“按钮不会执行任何操作(窗口保持打开状态)、即使没有进行任何更改也是如此。 未显示错误消息。 但是、工程会正确编译。

修复源路径解决了该问题。 该路径无效、因为该工程是从另一台计算机导入的、并且安装了较早版本的 CCS 和 C2000Ware;由于该工程是重新编写的 TI 示例工程、因此原点指向 C2000Ware 目录。

此致、

Michal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Michal、

    我假设您指的是以下两个字段:

      
      

    我尝试在安装 CCS 21 时重现此问题。 我手动将源路径更改为无效路径。 但是、该工程不仅可以导入、而且可以不出问题地修改工程属性。

    您是否尝试更改任何特定项目属性但失败?

    只需手动将源站路径修改为有效路径、便可在工程仍在工作区中时解决问题?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想将编译器模式更改为 C99、但我意识到、即使我没有更改任何属性、“Save and Close“也不起作用。

    是的、修复路径解决了问题。

    错误的路径(在源计算机上有效)以 “C:\ti\C2000Ware_26_00_00\...“开头、正确的路径是 “C:\ti\c2000\C2000Ware_26_01_00_00\...“。

    不知道这一点是否重要、但我没有将复制文件的工程导入工作区、文件保留在不同磁盘上的原始文件夹中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供更多详细信息。 但是、尽管尝试模拟您的系统、我仍然无法重现问题。 我将与工程部门讨论、看看他们是否有任何解释。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我与工程部门讨论过、我们对这个问题的发生方式感到困惑。 他们提到、如果复制到工作区、但从未再次引用、.ccsproject 文件中的原始路径会在导入时更新一次。 如果在这之后、它的路径不再有效、则不应影响任何内容。