This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:sqrt 函数在执行中占用更多时间

Guru**** 2976380 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1658461/tms320f28379d-sqrt-function-is-taking-more-time-in-execution

部件号: TMS320F28379D

math.h 库中的 SQRT 函数占用 0.5usec。 为什么要花这么长的时间? 应该如何以更短的执行时间(以 ns 为单位)?

一个 sqrt func - 2.24us

两个 sqrt func(一个接一个)- 2.73us

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请启用 FP_SUPPORT = RELAXED 并启用 TMU。 这将允许编译器使用 TMU 进行平方根运算、而不是使用数学库。 数学库是软件库、比 TMU 硬件加速实现慢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们完成了该设置、那么它也需要 0.5usec。

    我们在一个示例代码中也在 ADC_EPWM 的双代码中使用了 sqrt 函数。 在这里、我们在 EPWM ISR 中计算了 sqrt func、其时间为 0.1usec。

    我们实现了与示例代码相同的设置、但仅占用 0.5usec。

    为此建议任何其他解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看为您的 sqrt 实现生成的反汇编并发送给我。