This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CODECOMPOSER:Code Composer Studio 版本 2 下载

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1662846/codecomposer-code-composer-studio-version-2-download

部件号: CODECOMPOSER

您好:

我有一个旧的 OMAP 137 引导加载程序项目、其中包含来自 Code Composer Studio 版本 2 的项目文件、我需要导入和编译。 从哪里可以下载此版本 2 的 CCS? 在线可供下载的最早版本是版本 3.x 谢谢你。

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请注意、CCS v2 不支持 OMAP-L13x。 至少需要 CCS 3.3、如您所述、该工具可供下载。

    我有一个旧的 OMAP 137 引导加载程序项目、其中包含来自 Code Composer Studio 版本 2 的项目文件 i

    我怀疑您在*。pjt 文件中会看到这个字符串“

    ;Code Composer 项目文件 2.0 版(请勿修改或删除此行)

    请注意、这是指在 CCSv2 中引入的 pjt 文件格式。 但是、这并不意味着该项目是使用 CCSv2 创建的。 因为 CCSv3 也使用 v2 pjt 格式、所以即使是使用 CCSv3 创建的新工程也会包含此字符串。 因此、不要依赖此字符串来确定 pjt 具有 CCSv2 依赖关系。

    谢谢

    Ki  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,是的,你是正确的,我们去了该评论在 pjt 文件。 很高兴可以下载 CCSv3、如果我们有其他问题、敬请告知。 再次感谢您。