This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:对 LaunchPadXL F28377S 提供 SysConfig 支持

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, TMS320F28377S, C2000WARE, TMS320F28377D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1663357/tms320f28377s-sysconfig-support-for-launchpadxl-f28377s

器件型号: TMS320F28377S
Thread 中讨论的其他器件: SysConfig、 C2000WARE、 TMS320F28377D

您好、

SysConfig 工具似乎对配置外设很有帮助。  遗憾的是、它似乎仅支持 LaunchPadXL F28377S 电路板 (F28377D)。

我想知道是否可以将这个较旧的电路板添加到 SysConfig 中。

或者、我是否可以找到一些资源来说明 LaunchPadXL F28377S 与 F28377D 之间的区别?

感谢您的帮助、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、我 在 Linux 下运行 SysConfig 1.28.0+4712。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、通过加载 gpio_ex2_toggle 示例、双击其 gpio_ex2_toggle.syscfg 文件、将目标更改为 TMS320F28377S 并 在工程属性中添加预定义符号_LAUNCHXL_F28377S、我就能够使用该电路板运行 SysConfig。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AK:

     最终用户不能直接向 SysConfig 添加新电路板 —SysConfig 的电路板支持文件由 TI 的 C2000 团队作为 C2000Ware 的一部分维护和发布。 F28377S 器件  在 SysConfig 中受支持(器件级)、但特定的 LAUNCHXL-F28377S 电路板外形 可能未列为预配置的电路板选项。
    您的最佳行动方案是:
    •  在 TI E2E C2000 论坛上提交特性申请 、要求 TI 将 LAUNCHXL-F28377S 电路板添加到 SysConfig。
    • 同时、您仍然可以 将 SysConfig 与 TMS320F28377S 器件配合使用 —只需选择器件(而非特定的板)并手动配置引脚分配以匹配 LaunchPad 硬件。
      • 需要 CCS v11 或更高版本 以及 C2000Ware v4.01.00.00 或更高版本。

    2. LAUNCHXL-F28377S 与 LAUNCHXL-F28377D 之间的差异

    主要差异源于底层芯片— TMS320F28377S(单核) 与 TMS320F28377D (双核):
    功能 TMS320F28377S TMS320F28377D
    CPU 架构 单核 (1×C28x) 双核 (2×C28x)
    ADC 吞吐量(12 位) 3.5MSPS/单元 14MSPS (总计,双 ADC)
    ADC 吞吐量(16 位) 1.1MSPS/单元 4.4MSPS (总计)
    CLA 时钟 200MHz 200MHz
    内核电压 1.2V 1.2V
    I/O 电压 3.3V 3.3V
    SPI 速度 50MHz 50MHz
    电路板级差异(LaunchPad 硬件):
    •  LAUNCHXL-F28377S 将 SCI-A 通过 GPIO84 (TX)/GPIO85 (RX) 路由 至板载 FTDI USB 转串行芯片。
    •  LAUNCHXL-F28377D(F28379D 型号) 使用 GPIO42 (TX)/ GPIO43 (RX) 进行 SCI 连接。
    • F28377S 电路板的预定义符号为
      _LAUNCHXL_F28377S
      由 F28379D 电路板使用
      _LAUNCHXL_F28379D
      。
    使用 F28377S 的主要原因 是、单核设计就足够了、并且成本/简单性是优先考虑的因素。 F28377D 更适合需要双核执行的应用(例如,一个内核用于控制,一个用于通信/诊断)。
    有关详细的硬件概述、请参阅  TI.com 上的 LAUNCHXL-F28377S 用户指南 (SPRUI25): https://www.ti.com/lit/ug/sprui25d/sprui25d.pdf
    谢谢、
    IRA