This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:请求获得经 WHCP 签名的 XDS560v2 USB 驱动程序 (sdusb2em.sys)—在 2026 年 4 月的 Windows 更新之后被 Windows 驱动程序策略阻止。

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1662171/ccstudio-theia-request-for-a-whcp-signed-xds560v2-usb-driver-sdusb2em-sys-blocked-by-the-windows-driver-policy-after-the-april-2026-windows-update

部件号: CCSTUDIO-THEIA

TI 团队大家好、

2026 年 4 月的 Windows 安全更新完成后、Spectrum Digital XDS560v2 USB 驱动程序 (sdusb2em.sys) 不再加载到 Windows 11 上、这会阻止 Code Composer Studio 连接到仿真器。 我想问这个驱动程序的 WHCP-/认证签名版本是否可用或计划。

环境:
*仿真器: Spectrum Digital XDS560v2(基于 SD USB 的调试工具)
*驱动程序: sdusb2em.sys 文件版本 2.40.0.1315
* CCS : v12.x 至 v21.x—确认即使是最新的 v21.x 也安装相同的驱动程序,并且被相同的阻止
*操作系统: Windows 11(24H2/25H2),在 2026 年 4 月累积/安全更新之后
*安全启动:已启用(按公司/生产 IT 策略)

症状:
设备管理器显示带有 Code 39 的设备、并显示消息“A Application Control policy has blocked this file(应用程序控制策略已阻止此文件)“。 当驱动程序尝试加载以下内容时、CodeIntegrity 操作日志会记录事件 ID 3077:

File Name : ...\System32\drivers\sdusb2em.sys
Requested Signing Level : 4
Validated Signing Level : 1 (treated as unsigned)
PolicyName : Microsoft Windows Cross Certificates for Code Integrity Exceptions Policy
PolicyGUID : {8F9CB695-5D48-48D6-A329-7202B44607E3}   (Windows Driver Policy, enforce)
SI Signing Scenario : 0 (kernel)

 

根本原因(正如我所理解的):
2026 年 4 月的更新会删除在旧版交叉签名证书程序下签名的驱动程序的默认内核模式信任、现在需要 WHCP 签名。 由于 sdusb2em.sys 是在旧的交叉签名程序下签名的、因此它的签名被视为不可信、并且 Windows 驱动程序策略在内核级别阻止它。

我已经验证过的:
这不是 Microsoft 易受攻击的驱动程序阻止列表、智能应用程序控件或内存完整性 (HVCI)—禁用这三项功能不起作用、因为该阻止来自单独的内核签名信任策略。 我还确认最新 CCS v21.x 附带的驱动程序与交叉签名的 sdusb2em.sys 相同、并以相同的方式被阻止。 还原驱动程序的唯一方法是完全删除 Windows 驱动程序策略(禁用安全启动并删除 CI 策略文件)、这会降低系统安全性、并且对于需要安全启动的客户生产/实验室计算机是不可接受的。

请求:
1. XDS560v2 USB 驱动程序是否有经过 WHCP-(Microsoft 认证/WHQL-) 签名的内部版本、可以在当前签名要求下加载?
2.由于最新的 CCS v21.x 仍然随附相同的交叉签名驱动程序、因此是否计划为即将发布的 CCS 或仿真/驱动程序包发布重新签名的 sdusb2em.sys? 一个粗略的时间表将非常有帮助。
3.在使用 XDS560v2 时、是否有官方支持的方式来保持安全启动和驱动程序签名强制功能?

这会影响发展、因此、任何指导或 ETA 都将受到高度赞赏。

谢谢您、

此致、
Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    *操作系统:Windows 11 (24H2/25H2)、2026 年 4 月累积/安全更新之后

    我在 6 月 9 日发布了 Windows 11 24H2 安全更新 (26100.8655)、但我仍然能够使用 Spectrum Digital XDS560v2。

    在使用 4 月份的安全更新更新之前、是否所有内容都能在相关 PC 上正常工作? 或者在更新后的机器上是否发生了这种情况、以前从未安装过频谱驱动程序?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1). 是否计划为 XDS560v2 构建经 WHCP 签名的 sdusb2em.sys(以及通过扩展使用同一驱动程序的其他 Spectrum Digital 仿真器)? 如果是、是否有目标时间范围?

    请注意、TI 不开发或支持 Spectrum Digital 驱动程序。 它只是由 CCS 安装程序捆绑在一起。

    遗憾的是、Spectrum Digital 已不再营业。 因此、对驱动程序的支持是有限的(如果有)。 我将了解 TI 可以提供何种级别的支持。

    2)。 或者、是否有任何努力将现有的驱动程序加入 Microsoft 的交叉签名的允许列表?

    不是目前。 对 SD 驱动程序的支持有疑问。 请参阅上面的。

    3)。 在此期间、您能否确认建议的受支持的解决方法?

    没有我知道的。

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 由于该参考设计属于停业的 Spectrum Digital、因此我预计很难立即提供支持。

    目前、唯一的解决方案似乎是原始帖子中链接的 Microsoft 官方网页上描述的方法(禁用 Windows 驱动程序策略)—从强制模式切换回评估模式可恢复使用被阻止的驱动程序的能力。 →、如果 XDS560V2 器件一段时间未使用、并且再次满足评估模式强制模式转换条件(250 小时和 3 次重新启动)、则似乎会再次出现相同的问题。 换言之、除非提供了经 WHCP 签名的驱动程序、否则这将不是永久性修复。

    最好有 TI 可以支持的解决方案。


    附加问题:

    XDS100v2/v3、XDS110、XDS200 和 XDS560V2 技术目前全都在使用、但 XDS100 系列不支持 C29x 内核、因此它似乎可能会随着时间的推移而逐步淘汰、XDS110 和 XDS200 技术预计将成为主流选择。 TI 目前在其各种 MCU/DSP 系列中建议的调试探针似乎是 XDS110 系列。 我想知道 TI 是否有计划发布先进的调试探针来替代 XDS560V2 技术、或者目前推荐的 XDS110 系列是否是未来的唯一替代方案。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果有 TI 可以支持的解决方案、那就更合适了。

    我与工程部门讨论过、我们将研究如何提供新的签名驱动程序。

    似乎 TI 目前在其各种 MCU/DSP 系列中建议使用的调试探针是 XDS110 系列。

    正确、XDS110 是推荐且受支持最佳的调试探针。

    我想知道 TI 是否有任何计划发布用于替代 XDS560V2 技术的顶层调试探针

    我们计划提供 XDS110 的后继产品、该产品将具有更多的高级功能和更好的性能。 但这是更远的路。 现在、建议使用 XDS110。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的积极回应—我很高兴听到。
    希望新推出的经 WHCP 签署的 XDS560V2 驱动程序能够与下一个 CCS 版本捆绑在一起。

    此致、
    Sang-il

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    暂定目标是在年底发布。

    跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13527

    谢谢

    Ki