This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:项目文件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1663524/tms320f28379s-project-files

器件型号: TMS320F28379S

您好、
客户使用 CCS v21 及其自有的 make 文件。 他生成.elf 输出。
哪些项目文件 (.ccsproject、.cporject、.project、.settings。 out) 是否仍需要、并且需要存储在版本控制中?
哪一项由调试器使用?  

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Holger、

    请查看以下链接的第 7.7.8 节“要检入的文件“部分  

    6.5. SysConfig—Code Composer Studio 20.0.0 文档



    CCS 调试器使用的

    .elf (or .out) file — 加载到设备内存中的可执行文件包含代码 +调试符号。这是调试器需要的主要文件。

    .ccxml 目标配置文件 — 指定器件 (TMS320F28379S) 和调试探针连接。 必须在 targetConfigs 文件夹中设置为“Active“(活动)、调试会话才能正确启动

    此致、
    Lakshya