This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AUDIO-AM62D-EVM:在 CCS 中重新连接到 TI Cloud Agent"消息

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: AUDIO-AM62D-EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1663504/audio-am62d-evm-reconnecting-to-ti-cloud-agent-message-in-ccs

器件型号: AUDIO-AM62D-EVM

您好:

我们安装了 CCS(试用了版本 20+、21+)、但它一直显示消息“reconnected to TI Cloud Agent“、我们无法继续连接到目标器件 (AUDIO-AM62D-EVM)。

请建议解决此问题的步骤。

此致、

Aparna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还想补充一点、我们尝试使用不同版本的 CCS 20+多次卸载和安装 CCS、包括 在安装结束时运行 install_scripts/install_drivers.sh 的步骤。 然而,没有任何帮助。 请注意、与 JTAG 的测试连接正常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您是否可以尝试删除主目录中的.TI-trace 文件夹?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、我已经尝试过很多次、并重新安装了 CCS 21。 但这无能为力!

    此致、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    经过进一步试错后、我发现如果我从 CCS21.x 中选择 AM62A SK EVM 处理器配置、则可以连接到目标。 但是、如果我选择 AM62D 音频 EVM 配置、则 CCS 会显示主题行中提到的消息。 请注意、我的 EVM 实际上是 AM62D 音频 EVM。

    非常有趣的问题 — 我花了几天的时间不断尝试让这个工作在我的身边!

    此致、

    Somnath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真有意思。 我能够使用 CCS 21.0.0 连接到 AM62D 音频 EVM、而不会出现问题。  

    您是否可以尝试清除所有 CCS Cachle?

    https://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/users_guide_ccs/ccs_faqs.html#i-want-to-restart-ccstudio-ide-with-a-fresh-environment-how-do-i-do-this

     install_scripts/install_drivers.sh

    我假设您使用的是 Linux。 哪个 Linux 发行版和版本?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设您使用的是 Linux。 哪个 Linux 发行版和版本?

    我想我可以在 Ubuntu 22.04 上重现此内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它看起来特定于 Linux。 我为此提交了一张票。 跟踪链接: https://sir.ext.ti.com/jira/browse/EXT_EP-13540

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用的是 Ubuntu 22.04、非常感谢您这么做。

    CCS 是否未使用此版本的 Ubuntu 进行测试? 我认为 TI 仍然建议使用 Ubuntu 22.04 进行 SDK 开发。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 确实在 Ubuntu 上进行了测试。 但是、在测试环境下、AM62D 似乎不在器件列表中。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同时尝试以下解决方法:

    -浏览至 /ccs/ccs_base/common/targetdb/devices

    -在文本编辑器中打开“AM62D.xml“文件并修改行 5 从:

     

    最终目的

     "="">A.jsonc“id=“AETT 数据库文件“/>

    -保存文件。

    -浏览至 /ccs/ccs_base/common/targetdb

    删除“时间戳“文件。

    -打开终端

    -浏览至 /ccs/ccs_base/common/bin

    -run

    >./ fsclean

    -启动 CCS 并再次尝试启动调试会话。

    谢谢

    Ki