This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCSTUDIO-THEIA:CCS 21.0.0 找不到项目/无法读取未定义的属性

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1664251/ccstudio-theia-ccs-21-0-0-project-cannot-be-found-cannot-read-properties-of-undefined

部件号: CCSTUDIO-THEIA

您好、

我最近 从 20.5.0.28__1.11.0 更新到 21.0.0.14_1.12.0、并在我多年来一直使用的项目上试用它。

我经常遇到这样一个问题:我构建、开始调试一段时间、然后进行更改并尝试重建、但“构建...“ 通知会在半秒后出现并消失、没有任何反应。 如果断开调试器的连接并尝试再次开始调试、我在 Output CCS:exective-actions 日志中收到“Project 'x' cannot be found“错误。

另外、如果我此时尝试打开工程属性、会收到以下通知:“无法读取未定义的属性(读取“activeBuildConfiguration“)、即使 GUI 显示我当前选择了构建配置也是如此。

刷新 Theia (Ctrl+R) 或关闭并打开应用程序可解决该问题。 这不会每次都发生(我可以构建并刷写几次)、但如果没有出现这种问题、我从未超过 10 分钟。  

我想这可能与 https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1657666/mspm0g1507-ccs-21-0-0-sporadic-error-when-debug 类似、但我对此工程没有任何可执行操作。 我按照说明清除 CCS 缓存、但运气不好。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    它看起来与另一个线程非常相似。 我还无法重现此问题。 是否也可以与我分享您的项目? 您可以通过私人 E2E 消息分享它。

    谢谢

    Ki