This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:与 TMS570LS31HDK 搭配使用的 CCS

Guru**** 2990670 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1663779/tms570ls3137-which-ccs-to-use-with-tms570ls31hdk

器件型号: TMS570LS3137

我想在 TMS570LS3137 上开发一个新应用。  我得到了开发板、但新的 CCS 无法识别器件或电路板。

在控制面板上可以看到安装良好的调试器的 USB 驱动程序。

也已尝试设置 CCS 和 12.8.1 版本、行为相同。

对于此开发套件、提供开箱即用工作体验的工具链是什么?

是否有一个闪烁的示例工程可以编译并加载该处理器/电路板的特定版本的 CCS?

谢谢你