This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSPM0G3507:CAN FD 通信问题

Guru**** 2997140 points

Other Parts Discussed in Thread: MSPM0G3507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1657065/mspm0g3507-can-fd-communication-issue

器件型号: MSPM0G3507

您好团队:

  我已将 MSPM0G3507 评估板连接到 MCP2551 CAN 收发器模块、并成功刷写了单 Tx 消息示例代码。 但是、我遇到了一个问题、因为按下开关 S2 后、我无法在 P-CAN 上接收到任何 CAN 帧/输出。

如果您对此问题提供任何指导或见解、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    我的建议是监控从 MSPM0 到 MCP 器件的 TX 线路、看看 MSPM0 是否正在发送任何内容。 如果是、建议仔细检查硬件连接。 如果没有任何问题、下一步将是联系 Microchip 的 MCP2551。

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    MCU 无法正常发送。 我无法在 DSO 上获得正确的波形。 请在下面找到相同的链接

    https://starenggindia-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/yogesh_patil_starengineers_in/IgDUhMjiQXFmQLU4nOAAfugxAQaaS5Pq11BMxJ34UusFjr4?e=xltb2G

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:
    您能否分享项目的原理图(或要求当地 FAE 发送给您使用)? 对我来说、 来自 MSPM0 的 CAN 信号看起来很嘈杂。 如何测量 CAN 中的信号? 是否可以使用 SALEAE 分析信号?  

    此外、如何在 MSPM0 中配置 CAN 模块?

    此致、

    Diego Abad

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如上所述、我将 MSPM0G3507 评估板与 MCP2551 CAN 收发器模块以及 TI 在 SDK 文件中提供的单 Tx 消息示例代码配合使用。 但未获得预期的 CAN 输出。

    关于测量信号我使用了 DSO 来检查 CAN 控制器是否传输、我在 DSO 上看到了这个信号我在上面共享的信号。

    我现在还没有 SALEAE。  

    我将示例代码与评估板一起使用、只是为了验证它是否有效。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yogesh:

    一旦示例通过 CAN 发送任何数据、您能否调试代码并查看 MSPM0 CAN 引脚中的输出是什么? 我想验证 MSPM0 是否卡在代码中、或者是否未通过其引脚正确发送数据。 否则、CAN 收发器团队成员必须帮助处理该申请。

    此致、

    Diego Abad