This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM263P4:对在不暂停调试器的情况下实时更新变量的疑问

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1667336/am263p4-doubt-regarding-variables-getting-updated-live-without-pausing-the-debugger

器件型号: AM263P4

image.pngimage.png

大家好
我是否可以实时观察我的全球价值观是否正在更新、而不是暂停它以观察最新价值。 我使用的是 CCS 20.4.1 版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rishabh、

    是的、这可以通过打开调试面板中的“Threads“下拉菜单、右键点击任一内核并选择“Show All Cores“来实现。

    开始在 Cortex_R5_0 内核上执行代码、然后连接到 CS_DAP_0 内核以实时查看变量、而无需暂停/暂停执行代码的 R5 内核。

    您还需要确保在“Watch“下拉菜单中打开“Continuous Refresh“(持续刷新)功能:

    CS_DAP“调试访问端口“提供了查看变量值的访问权限、而不是依赖 CPU 内核读取需要如您所注意到的那样暂停代码的值。

    请尝试一下、让我们知道此解决方案是否适合您。

    此致、

    Zackary Fleenor