This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28E120SC:无法使用 CCS 设置 Motorcontrol SDK (v6.0)

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, F28E120SC, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1669213/f28e120sc-unable-to-set-up-motorcontrol-sdk-v6-0-with-ccs

部件号: F28E120SC
主题: DRV8323 中讨论的其他器件

尊敬的专家:

客户计划 与 DRV8323 一起为 Instaspin FOC 应用实施 F28E120SC。

下载了 MOTORCONTROL-SDK(版本 6.00.00.00)、但无法在 CCS 中查看。 请参阅以下客户记录:

我安装了此版本的电机控制 SDK、但 CSS 未导入。 我尝试了版本 20.4 以及 21 但没有使用。 我附上了我尝试过的图像。

CCS_Issue (1).png

我曾尝试添加正确的路径、其中存在 6.0 版本的 Motorcontrol SDK。 此外、当我在最新的 CCS (21.0) 中查看 Resource Explorer 时、它会显示版本 5.04 为最新的电机控制 SDK。

还有一件事我手动尝试在 Motorcontrol SDK 安装区域中查找 Instaspin FOC 的 F28E12 相关代码、但除了某些库外、我无法找到它们。  

以获得进一步帮助。 谢谢你。

此致、
阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Archie:

    我认为对于产品发现路径、由于它与电机控制 SDK 5.4.00.00 位于同一文件夹中、因此您不需要添加任何其他产品发现路径。 如果刷新发现的产品无法正常工作、则发现该产品的另一种方法是将示例代码导入 CCS、这样就应该将该产品添加到您发现的产品列表中

    对于 F28E120SC、该工程位于 solutions/sensorless_motor_control_syscfg 文件夹中。 这是一款基于 SysConfig 的电机控制工程、会自动为您生成代码。 然后、您可以通过从 CPU1_FLASH 文件夹导入工程来弹出工程、以创建独立的电机控制工程。  

    此致、

    彼得