This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU110-U:TMDSEMU110-U:不起作用

Guru**** 3004740 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU110-U, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/1665838/tmdsemu110-u-tmdsemu110-u-nonfunctional

器件型号: TMDSEMU110-U
Thread 中讨论的其他器件: UNIFLASH

产品名称和器件型号: XDS110 调试探针/TMDSEMU110-U

问题描述: 设备停止工作。 它无法对目标器件进行编程。 尝试推送代码时、收到“Error –267 @ 0x0“。 我们很幸运地购买了两个 XDS110、第二个单元工作正常。

购买详细信息:  

  • 订单号:T06402857
  • 购买日期 2026年4月30日

环境:

  • 操作系统 (OS):macOS
  • IDE/软件版本:UniFlash v8.x /仿真包 20.5.0.3900
  • 连接方法:USB 通过多端口 USB-C 集线器。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad:

    一些 后续问题:

    1. 您是否尝试过不使用 USB 集线器来排除任何与集线器相关的问题?
    2. 如果你检查,“苹果菜单→ 关于这个 Mac → 系统报告…“  探头是否填充在已连接硬件列表上?
    3. 您运行的是哪个版本的 Code Composer Studio?
    4. 两个调试探针器件上运行的 XDS FW 是什么版本?
    5. 当发生错误时、UniFlash 会识别和检测 XDS110 探针、还是无法完全检测到?

    请告诉我上述问题的答案、以帮助进一步解决您的问题。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zackary、

    感谢您的答复。

    为了节省每个人的时间、我们购买了两台设备。 其中一个完美的工作,而另一个根本不起作用。 两台设备都在同一台系统和笔记本电脑上进行测试、使用完全相同的版本并由同一个人进行设置。

    鉴于此、问题似乎与特定的硬件单元有关、而不是与系统配置或软件有关。


    我希望这是合理的、如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Saad:

    是的、此信息确实有用。 但是、获取更多有关设置的信息将有助于进一步调试。

    如果您能为以下问题提供答案、我们可以继续寻求解决方案。

    1. 如果你检查,“苹果菜单→ 关于这个 Mac → 系统报告…“  探头是否填充在已连接硬件列表上?
    2. 您运行的是哪个版本的 Code Composer Studio?
    3. 两个调试探针器件上运行的 XDS FW 是什么版本?
    4. 当发生错误时、UniFlash 会识别和检测 XDS110 探针、还是无法完全检测到?

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fleenor、请参阅以下内容

    1. 您是否尝试过不使用 USB 集线器来排除任何与集线器相关的问题? 我们没有使用 USB 集线器
    2. 如果你检查,“苹果菜单→ 关于这个 Mac → 系统报告…“  探头是否填充在已连接硬件列表上? 我们在列表中未看到
    3. 您运行的是哪个版本的 Code Composer Studio? 我们使用基于网络的 UniFlash
    4. 两个调试探针器件上运行的 XDS FW 是什么版本?  
    5. 当发生错误时、UniFlash 会识别和检测 XDS110 探针、还是无法完全检测到? 未能检测到
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HiSaad、

    感谢您的确认。

    TI 有一个客户故障分析页面 、其中处理 RMA(退货授权)申请。 一般流程包括:

    1. 确定您的购买渠道 —退货流程因您购买部件的地点而异:

      • 直接从 TI 购买 (TI.com):) ;使用 TI 的“客户故障分析“页面发起故障分析审批 (RMA)。
      • 从分销商处购买: 您必须通过原始分销商(例如 Mouser、Digi-Key)进行 RMA 流程 1.
    2. 对于直接 TI 采购、建议的步骤为:

      • 访问 TI 的 “客户故障分析 “页面(可通过 TI.com 支持访问)“ 客户故障分析“|德州仪器 TI.com
      • 请联系 TI 客户支持或您当地的 TI 现场应用工程师 (FAE)/销售代表 2.
      • 提供您的订单号、器件详细信息以及缺陷描述
    3. 技术论坛 (E2E) 无法处理 RMA - E2E 上的 TI 工程师可以确认器件有缺陷并提供 RMA 批准文件、但实际的故障分析物流是通过 TI 的销售/支持组织进行处理的 1.

    要获取最直接的路径、请转至 TI.com→支持→客户故障分析 、或直接联系 TI 客户支持以提交故障分析审批 (RMA) 申请。 准备好您的订单确认和故障描述。

    此致、

    Zackary Fleenor